Comandos de eventos
Confirmar una salida con enclavamiento
El usuario puede leer los parámetros de salidas del módulo SDx del registro 9801 al 9810 Configuración del módulo SDx.
Para confirmar una salida con enclavamiento, el usuario debe configurar los registros de orden de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
46216 |
A/E |
Código de comando = 46216 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
A/E |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
A/E |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
1 – 2 |
A/E |
1 = relé 1, 2 = relé 2 |
Confirmar un disparo
Para confirmar un disparo, el usuario debe configurar los registros de orden de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
46217 |
A/E |
Código de comando = 46217 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
10 |
A/E |
Número de parámetros (bytes) = 10 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
A/E |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador |