0611IB1303-07

Medidas de demanda

Descripción general

Los registros de demanda incluyen:

  • Demanda de corriente

  • Demanda de potencia aparente, reactiva y activa

La duración de la ventana de la demanda de corriente depende de la configuración del registro 3352 Tiempo de demanda.

La duración de la ventana y el tipo de ventana de demanda de potencia dependen de la configuración de los registros 3354 y 3355 Tiempo de demanda.

Las medidas de demanda se actualizan cada minuto con el tipo de ventana deslizante.

Las medidas de demanda se actualizan al final del intervalo de la ventana con el tipo de ventana de bloque.

Demanda de corriente

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x0897

2200

L

1

A

INT16U

0-20xIn

E

Demanda de corriente en fase A: IA Dmd

0x0898

2201

L

1

A

INT16U

0-20xIn

E

Demanda de corriente en fase B: IB Dmd

0x0899

2202

L

1

A

INT16U

0-20xIn

E

Demanda de corriente en fase C: IC Dmd

0x089A

2203

L

1

A

INT16U

0-20xIn

E

Demanda de corriente en el neutro: IN Dmd (1)

0x089B

2204

L

1

A

INT16U

0-20xIn

E

Máximo de demanda de corriente en fase A: IA Peak Dmd (2)

0x089C

2205

L

1

A

INT16U

0-20xIn

E

Máximo de demanda de corriente en fase B: IB Peak Dmd (2)

0x089D

2206

L

1

A

INT16U

0-20xIn

E

Máximo de demanda de corriente en fase C: IC Peak Dmd (2)

0x089E

2207

L

1

A

INT16U

0-20xIn

E

Máximo de demanda de corriente en el neutro: IN Peak Dmd (1) (2)

(1) Este valor no está disponible cuando el tipo de sistema del registro 3314 es 31 o 40. Consulte Tipo de sistema.

(2) Este valor se puede restablecer con el comando de restablecimiento mínimo/máximo Restablecer mínimo/máximo.

Demanda de potencia activa

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x08AF

2224

L

10

kW

INT16

-30000–+30000

E

Demanda de potencia activa total: P Dmd (1)

0x08B0

2225

L

10

kW

INT16

-30000–+30000

E

Máximo de demanda de potencia activa total: P Peak Dmd (2)

(1) Para el tipo de ventana de bloque, este valor se actualiza al final del intervalo de la ventana. Para el tipo de ventana deslizante, el valor se actualiza cada minuto.

(2) Este valor se puede restablecer con el comando de restablecimiento mínimo/máximo Restablecer mínimo/máximo.

Demanda de potencia reactiva

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x08B5

2230

L

10

kVAR

INT16

-30000–+30000

E

Demanda de potencia reactiva total: Q Dmd (1)

0x08B6

2231

L

10

kVAR

INT16

-30000–+30000

E

Máximo de demanda de potencia reactiva total: Q Peak Dmd (2)

(1) Para el tipo de ventana de bloque, este valor se actualiza al final del intervalo de la ventana. Para el tipo de ventana deslizante, el valor se actualiza cada minuto.

(2) Este valor se puede restablecer con el comando de restablecimiento mínimo/máximo Restablecer mínimo/máximo.

Demanda de potencia aparente

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x08BB

2236

L

10

kVA

INT16

0–30000

E

Demanda de potencia aparente total: S Dmd (1)

0x08BC

2237

L

10

kVA

INT16

0–30000

E

Máximo de demanda de potencia aparente total: S Peak Dmd (2)

(1) Para el tipo de ventana de bloque, este valor se actualiza al final del intervalo de la ventana. Para el tipo de ventana deslizante, el valor se actualiza cada minuto.

(2) Este valor se puede restablecer con el comando de restablecimiento mínimo/máximo Restablecer mínimo/máximo.