Parámetros de red Modbus
Posición del candado de bloqueo de Modbus
|
Dirección |
Registro |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E72 |
11891 |
L |
– |
INT16U |
1-3 |
Posición del conmutador de bloqueo de Modbus
|
Duración de la validez de los datos
|
Dirección |
Registro |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x306A |
12395 |
L |
s |
INT16U |
5-300 (en incrementos de 5 s) |
Duración de la validez de los datos del conjunto de datos |
Estado de detección de velocidad automática
|
Dirección |
Registro |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x306E |
12399 |
L |
– |
INT16U |
0-1 |
Estado de detección de velocidad automática
|
Dirección Modbus de la interfaz IFM
|
Dirección |
Registro |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x306F |
12400 |
L |
– |
INT16U |
1-99 |
Dirección Modbus de la interfaz IFM |
Paridad de Modbus
|
Dirección |
Registro |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3070 |
12401 |
L |
– |
INT16U |
1-3 |
Paridad de Modbus
|
Tasa de baudios Modbus
|
Dirección |
Registro |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3071 |
12402 |
L |
– |
INT16U |
5-8 |
Velocidad de transmisión Modbus
|
Número de bits de parada
|
Dirección |
Registro |
L/E |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3072 |
12403 |
L |
– |
INT16U |
0-5 |
Número de bits de parada
|