Comandos de contadores
Preajustar contadores
El usuario puede leer los valores de los contadores de los registros del 571 al 578.
Para preajustar los contadores, el usuario debe configurar los registros de orden de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
42638 |
A/E |
Código de comando = 42638 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
22 |
A/E |
Número de parámetros (bytes) = 22 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
A/E |
Destino = 4353 (0x1100) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E |
0–65534 = valor de preselección del contador OF 65535 = no preajustar el contador OF |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E |
0–65534 = valor de preselección del contador SD 65535 = no preajustar el contador SD |
|
0x1F47 |
8008 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E |
0–65534 = valor de preselección del contador SDE 65535 = no preajustar el contador SDE |
|
0x1F48 |
8009 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E |
0–65534 = preajustar el valor del contador de la orden de apertura del interruptor automático 65535 = no preajustar el contador de la orden de apertura del interruptor automático |
|
0x1F49 |
8010 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E |
0–65534 = preajustar el valor del contador de la orden de cierre del interruptor automático 65535 = no preajustar el contador de la orden de cierre del interruptor automático |
|
0x1F4A |
8011 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E |
0–65534 = preajustar el valor del contador de la orden de reinicio del interruptor automático 65535 = no preajustar el contador de la orden de rearme del interruptor automático |
Configurar umbrales
El usuario puede leer los valores de los umbrales de los registros del 581 al 582.
Para configurar los umbrales, el usuario debe configurar los registros de orden de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
42639 |
A/E |
Código de comando = 42639 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
22 |
A/E |
Número de parámetros (bytes) = 22 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4353 |
A/E |
Destino = 4353 (0x1100) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004- 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E |
0–65534 = valor del umbral del contador OF 65535 = no cambiar el umbral del contador OF |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
– |
INT16U |
65535 |
A/E |
65535 (ningún umbral asociado al contador SD) |
|
0x1F47 |
8008 |
1 |
– |
INT16U |
65535 |
A/E |
65535 (ningún umbral asociado al contador SDE) |
|
0x1F48 |
8009 |
1 |
– |
INT16U |
65535 |
A/E |
65535 (ningún umbral asociado al contador de la orden de apertura del interruptor automático) |
|
0x1F49 |
8010 |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E |
0–65534 = valor del umbral del contador de la orden de cierre del interruptor automático 65535 = no cambiar el umbral del contador de la orden de cierre del interruptor automático |
|
0x1F4A |
8011 |
1 |
– |
INT16U |
65535 |
A/E |
65535 (ningún umbral asociado al contador de la orden de rearme del interruptor automático) |