Lista de comandos y códigos de error del módulo BSCM
Lista de comandos
En la tabla siguiente se enumeran los comandos disponibles del módulo BSCM, sus códigos de comando correspondientes y los perfiles de usuario. Siga los procedimientos de ejecución de comandos como corresponda .
|
Comando |
Código de comando |
Perfil de usuario |
|---|---|---|
|
Abrir interruptor automático Abrir interruptor automático |
904 |
Administrador u operador |
|
Cerrar interruptor automático Cerrar interruptor automático |
905 |
Administrador u operador |
|
Rearmar interruptor automático Rearmar interruptor automático |
906 |
Administrador u operador |
|
Validar/bloquear orden de cierre Validar/bloquear una orden de cierre de interruptor automático |
910 |
Administrador u operador |
|
Activar/desactivar rearme automático Activar/desactivar rearme automático |
42636 |
Administrador |
|
Activar/desactivar rearme incluso si SDE Activar/desactivar rearme incluso si SDE |
42637 |
Administrador |
|
Preajustar contadores Preajustar contadores |
42638 |
Administrador |
|
Configurar umbrales Configurar umbrales |
42639 |
Administrador |
Códigos de error
Además de los códigos de error genéricos , los comandos del módulo BSCM generan los códigos de error siguientes devueltos en el registro 8021:
|
Código de error |
Descripción |
|---|---|
|
4363 (0x110B) |
El módulo BSCM está fuera de servicio. |
|
4503 (0x1197) |
El interruptor automático se ha disparado. Debe rearmarse antes del comando. |
|
4504 (0x1198) |
El interruptor automático ya está cerrado. |
|
4505 (0x1199) |
El interruptor automático ya está abierto. |
|
4506 (0x119A) |
El interruptor automático ya está rearmado. |
|
4507 (0x119B) |
El actuador está en modo manual. No se permiten los comandos a distancia. |
|
4508 (0x119C) |
El actuador no está presente. |
|
4510 (0x119E) |
Aún sigue ejecutándose un comando anterior. |
|
4511 (0x119F) |
El comando de rearme está prohibido cuando se ha establecido SDE. |
|
4512 (0x11A0) |
Orden de bloqueo de cierre validada. |
Cualquier otro código de error positivo es un error interno.