0611IB1303-07

Esquema con interruptores automáticos PowerPact marcos H, J y L

Descripción general

En función del tipo de interruptor automático empleado, el usuario deberá conectar la interfaz IFM mediante una de las siguientes configuraciones:

  • Conexión de la interfaz IFM a la unidad de control MicroLogic.

  • Conexión de la interfaz IFM al módulo BSCM.

  • Conexión de la interfaz IFM al módulo BSCM o la unidad de control MicroLogic.

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario del sistema ULP.

Conexión ULP

AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
  • Los puertos RJ45 de la interfaz IFM son sólo para los módulos ULP.
  • Cualquier otro uso puede dañar la interfaz IFM o el dispositivo conectado a la interfaz IFM.
  • Para comprobar si un módulo ULP es compatible con los puertos RJ45 de la interfaz IFM, consulte la Guía del usuario del sistema ULP.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Todas las configuraciones de conexión requieren el cable NSX. El cable NSX aislado es obligatorio para tensiones del sistema superiores a 480 V CA.

Cuando no se utilice el segundo conector ULP RJ45, debe permanecer cerrado con una terminación de línea ULP:

A NSX (cable) o cable RJ45 ULP

B ULP (terminación de línea)

Conexión de la interfaz IFM a la unidad de control MicroLogic

A IFM Interfaz Modbus-SL para un interruptor automático

B NSX (cable)

C Unidad de control MicroLogic

Conexión de la interfaz IFM al módulo BSCM

A IFM Interfaz Modbus-SL para un interruptor automático

B NSX (cable)

C BSCM (módulo de control del estado del interruptor)

Conexión de la interfaz IFM al módulo BSCM y a la unidad de control MicroLogic

A IFM Interfaz Modbus-SL para un interruptor automático

B NSX (cable)

C BSCM (módulo de control del estado del interruptor)

D Unidad de control MicroLogic

Conexión de la interfaz IFM a un interruptor automático para tensiones del sistema superiores a 480 V CA

A IFM Interfaz Modbus-SL para un interruptor automático

B Cable RJ45 ULP

C Módulo ULP aislado para tensiones del sistema superiores a 480 V CA

D Cable ULP aislado para tensiones del sistema superiores a 480 V CA

E Conector para conexión interna del PowerPact marcos H, J y L