Lista de comandos y códigos de error de la unidad de control MicroLogic
Lista de comandos
En la tabla siguiente se enumeran los comandos de la unidad de control MicroLogic disponibles, sus códigos de comando correspondientes y los perfiles de usuario. Siga los procedimientos de ejecución de comandos como corresponda .
|
Comando |
Código de comando |
Perfil de usuario |
|---|---|---|
|
Protección de largo retardo Protección de largo retardo |
45192 |
Administrador |
|
Protección de corto retardo Protección de corto retardo |
45193 |
Administrador |
|
Protección instantánea Protección instantánea |
45194 |
Administrador |
|
Protección de defecto a tierra Protección de defecto a tierra |
45195 |
Administrador |
|
Protección del neutro Protección del neutro |
45197 |
Administrador |
|
Protección contra bloqueo Protección contra bloqueo |
45448 |
Administrador |
|
Protección contra defecto de carga Protección contra defecto de carga |
45449 |
Administrador |
|
Protección contra desequilibrio Protección contra desequilibrio |
45450 |
Administrador |
|
Protección de arranque prolongado Protección de arranque prolongado |
45451 |
Administrador |
|
Confirmar una salida con enclavamiento Confirmar una salida con enclavamiento |
46216 |
Administrador u operador |
|
Confirmar un disparo Confirmar un disparo |
46217 |
Administrador |
|
Configurar presencia de ENVT Configurar presencia de ENVT |
46472 |
Administrador |
|
Restablecer mínimo/máximo Restablecer mínimo/máximo |
46728 |
Administrador u operador |
|
Iniciar/parar sincronización Iniciar/parar sincronización |
46729 |
Administrador u operador |
|
Configuración de señal de flujo de potencia Configuración de señal de flujo de potencia |
47240 |
Administrador |
|
Configuración de señal de factor de potencia Configuración de señal de factor de potencia |
47241 |
Administrador |
|
Configuración de modo de acumulación de energía Configuración de modo de acumulación de energía |
47242 |
Administrador |
|
Configuración de demanda de corriente Configuración de demanda de corriente |
47243 |
Administrador |
|
Configuración de demanda de potencia Configuración de demanda de potencia |
47244 |
Administrador |
|
Configurar visualización de tensión nominal Vn Configurar visualización de tensión nominal Vn |
47245 |
Administrador |
Códigos de error
Los códigos de error generados por las unidades de control MicroLogic son los códigos de error genéricos .