Estado de alarma
Lista de direcciones y registros
En la tabla siguiente se describen las direcciones de estado de alarma y los registros en relación con módulo IO.
|
Módulo IO |
Direcciones |
Registros |
|---|---|---|
|
E/S 1 |
0x3989-0x39A6 |
14730–14759 |
|
E/S 2 |
0x4541-0x455E |
17730–17759 |
Estado de alarma genérica para IO 1
El orden y la descripción de los registros de estado de alarma genérica para IO 2 son los mismos que para IO 1.
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3989 |
14730 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Calidad de cada bit del registro 14731:
|
|
0x398A |
14731 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Registro de formato de historial de módulo IO |
|
0 |
Formato ULP |
||||||
|
1 |
Formato TI086 |
||||||
|
2-15 |
Reservado |
||||||
|
0x398B |
14732 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Calidad de cada bit del registro 14733:
|
|
0x398C |
14733 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Tipo de comando de módulo IO Ajuste de fábrica = 3, los dos mecanismos de comando de escritura están activados. |
|
0 |
1 = Comandos complejos |
||||||
|
1 |
1 = Comandos simples Los comandos simples pueden deshabilitarse mediante el envío de un comando |
||||||
|
2-15 |
Reservado |
||||||
|
0x398D-0x3992 |
14734–14739 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x3993 |
14740 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Calidad de cada bit del registro 14741:
|
|
0x3994 |
14741 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Registro de estado de alarma 1 genérica de módulo IO. |
|
0 |
Módulo IO en modo STOP: Módulo IO no funciona y se debe sustituir. |
||||||
|
1 |
Módulo IO en modo ERROR: Módulo IO funciona en modo degradado. |
||||||
|
2 |
Umbral superado en contador I1 |
||||||
|
3 |
Umbral superado en contador I2 |
||||||
|
4 |
Umbral superado en contador I3 |
||||||
|
5 |
Umbral superado en contador I4 |
||||||
|
6 |
Umbral superado en contador I5 |
||||||
|
7 |
Umbral superado en contador I6 |
||||||
|
8 |
Umbral superado en contador O1 |
||||||
|
9 |
Umbral superado en contador O2 |
||||||
|
10 |
Umbral superado en contador O3 |
||||||
|
11 |
Umbral de temperatura de panel 1 superado |
||||||
|
12 |
Umbral de temperatura de panel 2 superado |
||||||
|
13 |
Umbral de temperatura de panel 3 superado |
||||||
|
14–15 |
Reservado |
||||||
|
0x3995 |
14742 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Calidad de cada bit del registro 14743:
|
|
0x3996 |
14743 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Registro de estado de alarma 2 genérica de módulo IO. |
|
0 |
Alarma de entrada 1 definida por el usuario |
||||||
|
1 |
Alarma de entrada 2 definida por el usuario |
||||||
|
2 |
Alarma de entrada 3 definida por el usuario |
||||||
|
3 |
Alarma de entrada 4 definida por el usuario |
||||||
|
4 |
Alarma de entrada 5 definida por el usuario |
||||||
|
5 |
Alarma de entrada 6 definida por el usuario |
||||||
|
6-15 |
Reservado |
Alarmas de gestión de zócalo y cajón para IO 1
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3997 |
14744 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Calidad de cada bit del registro 14745:
|
|
0x3998 |
14745 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Registro de alarmas de gestión de zócalo |
|
0 |
Discrepancia de posición del zócalo |
||||||
|
1 |
La desconexión del interruptor automático del zócalo está vencida. |
||||||
|
2 |
El zócalo ha alcanzado el número máximo de operaciones |
||||||
|
3 |
La vida útil restante del zócalo está por debajo del umbral de alarma |
||||||
|
4 |
Se ha detectado una nueva unidad de control MicroLogic |
||||||
|
5-7 |
Reservado |
||||||
|
8 |
Discrepancia en posición de cajón |
||||||
|
9-15 |
Reservado |
Alarmas del motor para IO 1
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3999 |
14746 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Calidad de cada bit del registro 14747:
|
|
0x399A |
14747 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Alarmas de motor de E/S |
|
0-15 |
Reservado |
Alarmas de aplicación diversas para IO 1
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x399B |
14748 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Calidad de cada bit del registro 14749:
|
|
0x399C |
14749 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Registro de otras alarmas de aplicación |
|
0 |
El contacto auxiliar del contactor de carga 1 no está cerrado. |
||||||
|
1 |
El contacto auxiliar del contactor de carga 1 no está abierto. |
||||||
|
2 |
|||||||
|
3 |
Reservado |
||||||
|
4–15 |
Reservado |
||||||
|
0x399D |
14750 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Calidad de cada bit del registro 14751:
|
|
0x399E |
14751 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Registro de alarmas de entradas predefinidas |
|
0 |
Contacto de señal de disparo de diferencial (SDV) |
||||||
|
1 |
Contacto de presencia de tensión de control |
||||||
|
2 |
Contacto de estado de protección contra sobretensión |
||||||
|
3 |
Contacto de fallo de sobretensión |
||||||
|
4 |
Contacto de indicación de seccionador de interruptor activado/desactivado (OF) |
||||||
|
5 |
Contacto de indicación de fusible fundido |
||||||
|
6 |
Parada de emergencia |
||||||
|
7 |
Contacto de temperatura de panel |
||||||
|
8 |
Contacto de ventilación de panel |
||||||
|
9 |
Contacto de puerta de panel |
||||||
|
10-15 |
Reservado |
||||||
|
0x399F |
14752 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Calidad de cada bit del registro 14753:
|
|
0x39A0 |
14753 |
L |
– |
INT16U |
– |
– |
Registro de alarmas de discrepancia del módulo IO |
|
0 |
Discrepancia del hardware crítica |
||||||
|
1 |
Discrepancia del firmware crítica |
||||||
|
2 |
Discrepancia del hardware no crítica |
||||||
|
3 |
Discrepancia del firmware no crítica |
||||||
|
4–15 |
Reservado |
||||||
|
0x39A1-0x39A6 |
14754–14759 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
@ Justine > Define and rename ULP and TI086 formats of the IO module event history