0611IB1303-07

Medidas en tiempo real

Descripción general

Las medidas en tiempo real se actualizan cada segundo. Las medidas en tiempo real incluyen:

  • Tensión y desequilibrio de tensión

  • Corriente y desequilibrio de corriente

  • Potencia de distorsión, aparente, reactiva y activa

  • Potencia reactiva con armónico

  • Factor de potencia y factor de potencia fundamental

  • Frecuencia

  • THD (distorsión total armónica)

Desequilibrio

Registro = 0 si tensión <25 V.

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x03E7

1000

L

1

V

INT16U

0-850

E

Tensión eficaz entre fases VAB

0x03E8

1001

L

1

V

INT16U

0-850

E

Tensión eficaz entre fases VBC

0x03E9

1002

L

1

V

INT16U

0-850

E

Tensión eficaz entre fases VCA

0x03EA

1003

L

1

V

INT16U

0-850

E

Tensión eficaz entre fase y neutro VAN (1)

0x03EB

1004

L

1

V

INT16U

0-850

E

Tensión eficaz entre fase y neutro VBN (1)

0x03EC

1005

L

1

V

INT16U

0-850

E

Tensión eficaz entre fase y neutro VCN (1)

0x03ED

1006

L

1

V

INT16U

0-850

E

Media aritmética de VAB, VBC, y VCA: (VAB + VBC + VCA) / 3 = Vavg L-L

0x03EE

1007

L

1

V

INT16U

0-850

E

Media aritmética de VAN, VBN y VCN: (VAN + VBN + VCN) / 3 = Vavg L-N (1)

0x0478

1145

L

1

V

INT16U

0-850

E

Vmax: máximo de VAB, VBC y VCA (2)

0x0479

1146

L

1

V

INT16U

0-850

E

Vmin: mínimo de VAB, VBC y VCA (2)

(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor y no es accesible cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 31. Consulte Tipo de sistema.

(2) Este valor se puede restablecer con el comando de restablecimiento mínimo/máximo Restablecer mínimo/máximo.

Desequilibrio de tensión

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x03EF

1008

L

10

%

INT16U

-1000–+1000

E

Desequilibrio de tensión entre fase y fase VAB con respecto a la media aritmética de las tensiones entre fase y fase

0x03F0

1009

L

10

%

INT16U

-1000–+1000

E

Desequilibrio de tensión entre fase y fase VBC con respecto a la media aritmética de las tensiones entre fase y fase

0x03F1

1010

L

10

%

INT16U

-1000–+1000

E

Desequilibrio de tensión entre fase y fase VCA con respecto a la media aritmética de las tensiones entre fase y fase

0x03F2

1011

L

10

%

INT16U

-1000–+1000

E

Desequilibro de tensión entre fase y neutro VAN con respecto a la media aritmética de las tensiones entre fase y neutro (1)

0x03F3

1012

L

10

%

INT16U

-1000–+1000

E

Desequilibro de tensión entre fase y neutro VBN con respecto a la media aritmética de las tensiones entre fase y neutro (1)

0x03F4

1013

L

10

%

INT16U

-1000–+1000

E

Desequilibro de tensión entre fase y neutro VCN con respecto a la media aritmética de las tensiones entre fase y neutro (1)

0x03F5

1014

L

10

%

INT16U

-1000–+1000

E

Valor máximo de desequilibrio de tensión entre fase y fase de los registros 1008, 1009 y 1010 (2)

0x03F6

1015

L

10

%

INT16U

-1000–+1000

E

Valor máximo de desequilibrio de tensión entre fase y neutro de los registros 1011, 1012 y 1013 (1)(2)

(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor ni cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 31. Consulte Tipo de sistema.

(2) Este valor se puede restablecer con el comando de restablecimiento mínimo/máximo Restablecer mínimo/máximo.

Corriente

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x03F7

1016

L

1

A

INT16U

0-20xIn

A/E

La corriente eficaz en la fase A: IA

0x03F8

1017

L

1

A

INT16U

0-20xIn

A/E

La corriente eficaz en la fase B: IB

0x03F9

1018

L

1

A

INT16U

0-20xIn

A/E

La corriente eficaz en la fase C: IC

0x03FA

1019

L

1

A

INT16U

0-20xIn

A/E

Corriente eficaz en el neutro: IN (1)

0x03FB

1020

L

1

A

INT16U

0-20xIn

A/E

Máximo de IA, IB, IC y IN (2)

0x03FC

1021

L

1

% Ig

INT16U

0-20xIn

A/E

Corriente de defecto a tierra

0x03FD

1022

L

Reservado

0x0401

1026

L

1

A

INT16U

0-20xIn

A/E

Mínimo de IA, IB e IC (2)

0x0402

1027

L

1

A

INT16U

0-20xIn

A/E

Media aritmética de IA, IB, y IC: (IA + IB + IC) / 3 = Iavg

(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor ni cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 31 o 40. Consulte Tipo de sistema.

(2) Este valor se puede restablecer con el comando de restablecimiento mínimo/máximo Restablecer mínimo/máximo.

Desequilibrio de corriente

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x0403

1028

L

10

%

INT16

-1000–+1000

E

Desequilibrio de corriente IA con respecto a la media aritmética de las corrientes de fase

0x0404

1029

L

10

%

INT16

-1000–+1000

E

Desequilibrio de corriente IB con respecto a la media aritmética de las corrientes de fase

0x0405

1.030

L

10

%

INT16

-1000–+1000

E

Desequilibrio de corriente IC con respecto a la media aritmética de las corrientes de fase

0x0406

1031

L

10

%

INT16

-1000–+1000

E

Desequilibrio de corriente IN con respecto a la media aritmética de la corriente de fase (1)

0x0407

1032

L

10

%

INT16

-1000–+1000

E

Desequilibro de corriente máxima de los registros 1028, 1029 y 1030 (2)

(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor ni cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 31 o 40. Consulte Tipo de sistema.

(2) Este valor se puede restablecer con el comando de restablecimiento mínimo/máximo Restablecer mínimo/máximo.

Potencia activa

La señal de flujo de la potencia activa depende de la configuración del registro 3316 Señal de flujo de potencia.

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x0409

1034

L

10

kW

INT16

-10000–+10000

E

Potencia activa en fase A: PA (1)

0x040A

1.035

L

10

kW

INT16

-10000–+10000

E

Potencia activa en fase B: PB (1)

0x040B

1036

L

10

kW

INT16

-10000–+10000

E

Potencia activa en fase C: PC (1)

0x040C

1037

L

10

kW

INT16

-30000–+30000

E

Potencia activa total: Ptot

(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor ni cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 31. Consulte Tipo de sistema.

Potencia reactiva

La señal de flujo de la potencia reactiva depende de la configuración del registro 3316 Señal de flujo de potencia.

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x040D

1038

L

10

kVAR

INT16

-10000–+10000

E

Potencia reactiva en fase A: QA (1)

0x040E

1039

L

10

kVAR

INT16

-10000–+10000

E

Potencia reactiva en fase B: QB (1)

0x040F

1040

L

10

kVAR

INT16

-10000–+10000

E

Potencia reactiva en fase C: QC (1)

0x0410

1041

L

10

kVAR

INT16

-30000–+30000

E

Potencia reactiva total: Qtot

(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor ni cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 31. Consulte Tipo de sistema.

Potencia aparente

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x0411

1042

L

10

kVAR

INT16

0–10000

E

Potencia aparente en fase A: SA (1)

0x0412

1043

L

10

kVAR

INT16

0–10000

E

Potencia aparente en fase B: SB (1)

0x0413

1044

L

10

kVAR

INT16

0–10000

E

Potencia aparente en fase C: SC (1)

0x0414

1045

L

10

kVAR

INT16

0–30000

E

Potencia aparente total: Stot

(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor ni cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 31. Consulte Tipo de sistema.

Factor de potencia

El signo del factor de potencia depende de la configuración del registro 3318 Señal de factor de potencia.

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x0415

1046

L

100

INT16

-100–+100

E

Factor de potencia en fase A: PFA (1)

0x0416

1047

L

100

INT16

-100–+100

E

Factor de potencia en fase B: PFB (1)

0x0417

1048

L

100

INT16

-100–+100

E

Factor de potencia en fase C: PFC (1)

0x0418

1049

L

100

INT16

-100–+100

E

Factor de potencia total: PF

(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor ni cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 31. Consulte Tipo de sistema.

Factor de potencia fundamental (cosϕ)

El signo del factor de potencia fundamental (cosϕ) depende de la configuración del registro 3318 Señal de factor de potencia.

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x0419

1.050

L

100

INT16

-100–+100

E

Factor de potencia fundamental en fase A: cosϕ A (1)

0x041A

1051

L

100

INT16

-100–+100

E

Factor de potencia fundamental en fase B: cosϕ B (1)

0x041B

1052

L

100

INT16

-100–+100

E

Factor de potencia fundamental en fase C: cosϕ C (1)

0x041C

1.053

L

100

INT16

-100–+100

E

Factor de potencia fundamental total: cosφ

(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor ni cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 31. Consulte Tipo de sistema.

Frecuencia

Cuando la unidad de control MicroLogic no puede calcular la frecuencia, devuelve No evaluado = 32768 (0x8000).

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x041D

1054

L

10

Hz

INT16U

150–4400

E

Frecuencia de sistema: F

Potencia reactiva fundamental

La señal de flujo de la potencia reactiva depende de la configuración del registro 3316 Señal de flujo de potencia.

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x0437

1080

L

10

kVAR

INT16

-10000–+10000

E

Potencia reactiva fundamental en fase A: QA Fund (1)

0x0438

1081

L

10

kVAR

INT16

-10000–+10000

E

Potencia reactiva fundamental en fase B: QB Fund (1)

0x0439

1082

L

10

kVAR

INT16

-10000–+10000

E

Potencia reactiva fundamental en fase C: QC Fund (1)

0x043A

1083

L

10

kVAR

INT16

-10000–+10000

E

Potencia reactiva fundamental total: Qtot Fund

(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor ni cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 31. Consulte Tipo de sistema.

Potencia de distorsión

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x043F

1088

L

10

kVAR

INT16U

0–10000

E

Potencia de distorsión en fase A: DA (1)

0x0440

1089

L

10

kVAR

INT16U

0–10000

E

Potencia de distorsión en fase B: DB (1)

0x0441

1.090

L

10

kVAR

INT16U

0–10000

E

Potencia de distorsión en fase C: DC (1)

0x0442

1.091

L

10

kVAR

INT16U

0–10000

E

Potencia de distorsión total: Dtot

(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor ni cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 31. Consulte Tipo de sistema.

Distorsión total armónica (THD)

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x0443

1092

L

10

%

INT16U

0–32766

E

Distorsión armónica total de VAB con relación a la fundamental

0x0444

1093

L

10

%

INT16U

0–32766

E

Distorsión armónica total de VBC con relación a la fundamental

0x0445

1094

L

10

%

INT16U

0–32766

E

Distorsión armónica total de VCA con relación a la fundamental

0x0446

1.095

L

10

%

INT16U

0–32766

E

Distorsión armónica total de VAN con relación a la fundamental (1)

0x0447

1096

L

10

%

INT16U

0–32766

E

Distorsión armónica total de VBN con relación a la fundamental (1)

0x0448

1097

L

10

%

INT16U

0–32766

E

Distorsión armónica total de VCN con relación a la fundamental (1)

0x0449

1098

L

10

%

INT16U

0–32766

E

Distorsión armónica total de IA con relación a la fundamental

0x044A

1099

L

10

%

INT16U

0–32766

E

Distorsión armónica total de IB con relación a la fundamental

0x044B

1100

L

10

%

INT16U

0–32766

E

Distorsión armónica total de IC con relación a la fundamental

(1) Este valor no está disponible para las aplicaciones de motor ni cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 31. Consulte Tipo de sistema.

Imagen térmica del motor

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Descripción

0x0477

1144

L

1

%

INT16U

0–32766

E

Imagen Ith