0611IB1303-07

Acerca de este libro

Alcance del documento

El objetivo de esta guía es proporcionar a los usuarios, instaladores y personal de mantenimiento la información técnica necesaria para utilizar el protocolo Modbus en interruptores automáticos PowerPact de marcos H, J y L.

Campo de aplicación

Esta documentación se aplica a los interruptores automáticos PowerPact de marcos H, J y L.

En este documento se describen los registros y comandos disponibles para los módulos IMU con la siguiente versión de firmware:

Módulo IMU

Número de referencia

Versión del firmware

MicroLogic Unidades de control 5 y 6

≥ V001.003.000

Unidad de control MicroLogic 7

≥ V002.001.001

Módulo IO

LV434063

≥ V003.004.005

Interfaz IFM

LV434000

≥ V003.001.012

IFE Interfaz Ethernet

LV434001

≥V004.007.000

LV434010

Servidor IFE

LV434002

≥V003.016.000

LV434011

Información en línea

La información incluida en esta guía está sujeta a actualizaciones en cualquier momento. Schneider Electric recomienda encarecidamente tener la versión más reciente y actualizada que está disponible en www.se.com/ww/en/download.

Las características técnicas de los dispositivos que se describen en este documento también se encuentran online. Para acceder a la información online, vaya a la página de inicio de Schneider Electric en www.se.com.

Documentos relacionados

Título de la documentación

Número de referencia

Interruptores automáticos PowerPact H-, J-, and L con unidades de control MicroLogic - Guía del usuario

48940-313-01 (EN, ES, FR)

Unidades de control MicroLogic 5 y 6 - Guía del usuario

48940-312-01 (EN, ES, FR)

Sistema ULP (Universal Logic Plug) - Guía del usuario

0602IB1503

Puede descargar estas publicaciones técnicas y otra información técnica de nuestro sitio https://www.se.com/en/download.