0611IB1303-07

Estado de entradas y salidas digitales

Lista de direcciones y registros

En la tabla siguiente se describen las direcciones de estado de entradas y salidas digitales y los registros en relación con el módulo IO.

Módulo IO

Direcciones

Registros

IO 1

0x3905-0x3908

14598-14601

IO 2

0x44BD-0x44C0

17598-17601

Registros de estado de entradas y salidas digitales para IO 1

El orden y la descripción de los registros de estado de entradas y salidas digitales para IO 2 son los mismos que para IO 1.

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x3905

14598

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 14599:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x3906

14599

L

INT16U

Registro de estado de entrada digital:

  • Estado de entrada = 0 si la entrada está desactivada

  • Estado de entrada = 1 si la entrada está activada

0

Estado de I1

1

Estado de I2

2

Estado de I3

3

Estado de I4

4

Estado de I5

5

Calidad de estado

6-15

Reservado

0x3907

14600

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 14601:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x3908

14601

L-EC

INT16U

Registro de estado de salida digital:

  • Estado de salida = 0 si la salida está desactivada

  • Estado de salida = 1 si la salida está activada

0

Estado de O1

1

Estado de O2

2

Estado de O3

3–15

Reservado