Identificación de la interfaz IFM
Revisión del firmware de la interfaz IFM
La revisión del firmware de la interfaz IFM empieza en el registro 11776 y tiene una longitud máxima de ocho registros.
La revisión de firmware es una cadena ASCII con el formato XXX.YYY.ZZZ, donde:
-
XXX = versión principal (000-127)
-
YYY = versión secundaria (000-255)
-
ZZZ = número de revisión (000-255)
El carácter NULL termina el número de revisión.
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2DDF-0x2DEE |
11744-11759 |
L |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Familia de dispositivos |
|
0x2DEF-0x2DF6 |
11760-11767 |
L |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Gama de productos |
|
0x2DF7-0x2DFE |
11768-11775 |
L |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Modelo del producto |
|
0x2DFF-0x2E04 |
11776-11781 |
L |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Revisión de firmware |
Número de serie para la interfaz IFM TRV00210 o STRV00210
El número de serie de la interfaz IFM TRV00210 o STRV00210 consta de un máximo de 11 caracteres alfanuméricos con el formato siguiente: PPYYWWDnnnn.
-
PP = código de planta
-
YY = año de fabricación (05-99)
-
WW = semana de fabricación (01-53)
-
D = día de fabricación (1-7)
-
nnnn = número de producción del dispositivo en el día (0001-9999)
Se necesita una solicitud de lectura de seis registros para leer el número de serie de la interfaz IFM.
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E07 |
11784 |
L |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
‘PP’ |
|
0x2E08 |
11785 |
L |
– |
CADENA DE BYTES |
‘05’-‘99’ |
‘YY’ |
|
0x2E09 |
11786 |
L |
– |
CADENA DE BYTES |
‘01’-‘53’ |
‘WW’ |
|
0x2E0A |
11787 |
L |
– |
CADENA DE BYTES |
D: ‘1’-‘7’ n: ‘0’-‘9’ |
‘Dn’ |
|
0x2E0B |
11788 |
L |
– |
CADENA DE BYTES |
‘00’-‘99’ |
‘nn’ |
|
0x2E0C |
11789 |
L |
– |
CADENA DE BYTES |
‘0’-‘9’ |
‘n’ (el carácter NULL termina el número de serie) |
Número de serie de la interfaz IFM LV434000
El número de serie de la interfaz IFM LV434000 consta de un máximo de 17 caracteres alfanuméricos con el formato siguiente: PPPPPPYYWWDLnnnn0.
-
PPPPPP = código de planta (ejemplo: el código de planta BATAM es 0000HL)
-
YY = año de fabricación (05-99)
-
WW = semana de fabricación (01-53)
-
D = día de fabricación (1-7)
-
L = número de línea o máquina (0-9 o a-z)
-
nnnn = número de producción del dispositivo en el día (0001-9999)
Se necesita una solicitud de lectura de diez registros para leer el número de serie de la interfaz IFM.
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E5C-0x2E5E |
11869-11871 |
L |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
‘PPPPPP’ |
|
0x2E5F |
11872 |
L |
– |
CADENA DE BYTES |
‘05’-‘99’ |
‘YY’ |
|
0x2E60 |
11873 |
L |
– |
CADENA DE BYTES |
‘01’-‘53’ |
‘WW’ |
|
0x2E61 |
11874 |
L |
– |
CADENA DE BYTES |
D: ‘1’-‘7’ L: ‘0’-‘9’ o ‘a’-‘z’ |
‘DL’ |
|
0x2E62 |
11875 |
L |
– |
CADENA DE BYTES |
‘00’-‘99’ |
‘nn’ |
|
0x2E63 |
11876 |
L |
– |
CADENA DE BYTES |
‘00’-‘99’ |
‘nn’ |
|
0x2E64-0x2E65 |
11877-11878 |
L |
– |
CADENA DE BYTES |
‘0’ |
‘0’ (el carácter NULL termina el número de serie) |
Fecha y hora actuales
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E73-0x2E76 |
11892-11895 |
L-EC |
– |
DATETIME |
- |
Fecha y hora actuales en formato DATETIME |
|
0x2E77-0x2E78 |
11896-11897 |
L |
Segundos |
INT32U |
0x00-0xFFFFFFFF |
Número de segundos contados desde el último inicio |
Identificación del producto
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E7C |
11901 |
L |
– |
INT16U |
– |
Identificación del producto = 15146 para la interfaz IFM |
Revisión de hardware de la interfaz IFM LV434000
La revisión de hardware de la interfaz IFM LV434000 empieza en el registro 11922 y tiene una longitud máxima de 10 registros.
La revisión de hardware es una cadena ASCII con el formato XXX.YYY.ZZZ, donde:
-
XXX = versión principal (000-127)
-
YYY = versión secundaria (000-255)
-
ZZZ = número de revisión (000-255)
El carácter NULL termina el número de revisión.
|
Dirección |
Registro |
LE |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2E91-0x2E96 |
11922-11927 |
L |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Revisión de hardware |
Leer identificación del dispositivo
La función Leer identificación del dispositivo se utiliza para acceder de forma estandarizada a la información necesaria para identificar claramente un dispositivo. La descripción está compuesta por un conjunto de objetos (cadenas de caracteres ASCII).
En www.modbus.org hay disponible una descripción completa de la función Leer identificación del dispositivo.
La codificación para la identificación de la interfaz IFM es la siguiente:
|
Nombre |
Tipo |
Descripción |
|---|---|---|
|
Nombre del proveedor |
CADENA DE BYTES |
‘Schneider Electric’ (18 caracteres) |
|
Código de producto |
CADENA DE BYTES |
'LV434000’ o 'TRV00210' (1) o ‘STRV00210’ |
|
Revisión de firmware |
CADENA DE BYTES |
‘XXX.YYY.ZZZ’ de la revisión de la interfaz IFM 002.002.000 |
|
URL del proveedor |
CADENA DE BYTES |
‘https://www.se.com’ (33 caracteres) |
|
Nombre de producto |
CADENA DE BYTES |
‘Módulo de interfaz de comunicación ULP/Modbus-SL’ |
|
(1) El código de producto devuelve ‘TRV00210-L’ si la interfaz IFM TRV00210 se carga con el firmware heredado de IFM. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario preexistente de MasterPact Modbus. |
||
@ Adrien > Confirm that 'LV434000' is returned for LV434000 with legacy firmware ??? Define the specificities of data and command for IFM legacy firmware ???