0611IB1303-07

Descripción

Comunicación Modbus

La opción de comunicación Modbus permite a los interruptores automáticos de baja tensión de Schneider Electric conectarse a un supervisor o a cualquier otro dispositivo con un canal de comunicación maestro Modbus.

Los interruptores automáticos pueden conectarse una red de línea serie RS-485 con protocolo Modbus o a una red Ethernet con protocolo Modbus TCP/IP mediante interfaces dedicadas como:

  • la interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático para la conexión del interruptor automático a una red de línea serie RS-485, o bien,

  • la interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático o el servidor de panel IFE Ethernet para la conexión del interruptor automático a una red Ethernet.

Acceso a las funciones

La opción de comunicación Modbus proporciona acceso a muchas funciones, entre las que se incluyen:

  • lectura de datos de medida y diagnóstico

  • lectura de condiciones de estado y operaciones a distancia

  • transferencia de eventos con marca de tiempo

  • visualización de parámetros de protección

  • lectura de identificación y datos de configuración de interruptores automáticos

  • control a distancia del interruptor automático

  • ajuste y sincronización de hora

Esta lista depende de la composición de la unidad funcional inteligente (IMU) (tipo de interruptor automático, de unidad de control MicroLogic, etc.) y de las funciones permitidas.