260422_LSS100500_IHC_Interface_SW

About

Fanen ABOUT fanen i IHC-plugin giver detaljerede oplysninger om det tilsluttede IHC Interface. Det omfatter hardware- og netværksparametre, muligheder for firmwareopdatering, oplysninger om enhedens status, revisionslogfiler, synkronisering af output samt vedligeholdelsesopgaver såsom genstart af Interfacet.

Viste oplysninger

  • Connection uptime: Viser, hvor længe IHC Interfacet har været tilsluttet controlleren uden afbrydelse.

  • Firmware: Viser den aktuelle firmwareversion, der er installeret på IHC Interfacet.

    • Du kan se, om der findes en nyere version, ved at klikke på Check for update.

    • Hvis der er en ny version tilgængelig, vises en dialogboks med titlen New update available! .

    • Klik Update firmware for at installere den nyeste version.

    • Hvis opdateringen mislykkes, kan du prøve igen senere.
    • Aktivering Automatic updates sikrer, at enheden opdaterer sig selv, når der er ny firmware tilgængelig.

  • Bootloader: Viser versionen af den bootloader, der bruges, når enheden starter op.

  • MAC Address: Enhedens netværksgrænseflades unikke hardwareadresse.

  • IP Address: Den aktuelle IP-adresse, der er tildelt IHC Interfacet.

  • Port: Den kommunikationsport, som plugin'et bruger til at kommunikere med enheden.

  • Hardware: Hardwareversionen af IHC Interfacet.

  • SKI: Subject Key Identifier, en unik identifikator, der bruges i sikker kommunikation (f.eks. til kryptering eller autentificering).

  • Device status: Dette er et KNX-kommunikationsobjekt, der angiver IHC Interfacet:

    • 1 = Interfacet er online og forbundet

    • 0 = Interfacet er offline eller afbrudt

    • Det viste tal (f.eks. »32/1/7«) er KNX-gruppeadressen og det objektnavn, der er tildelt i controlleren. Du kan konfigurere objektets navn og gruppeadresse under Configurator > Objects fanen i controlleren.

  • Update status object: Åbner standarddialogboksen til valg af KNX-objekter (den samme som ved tilknytning af indgangs-/udgangsenheder). Med denne knap kan du:

    • Vælg et gruppeobjekt til Device status.

    • Opdater eller rediger det tildelte objekt.

    • Skriv den aktuelle enhedsstatus til det valgte KNX-objekt.

    • Dette er nyttigt, når man manuelt synkroniserer KNX-værdien med Interfacets aktuelle onlinestatus.

  • Serial number: Det unikke serienummer på IHC Interfacet.

Netværksindstillinger

  • Network Mode: Angiver, hvordan IP-adressen tildeles. Indstillingerne omfatter:

    • DHCP: IP-adressen tildeles automatisk af netværket.

    • Static IP: En fast IP-adresse konfigureres manuelt.

  • Static IP Address: Den manuelt tildelte IP-adresse, der bruges, når DHCP ikke er tilgængeligt.

  • Subnet Mask: Angiver netværkets størrelse og rækkevidde.

  • Gateway: IP-adressen på den router eller gateway, der bruges til at få adgang til eksterne netværk.

BEMÆRK: Hvis DHCP er aktiveret, men ikke tilgængelig, vil systemet automatisk falde tilbage til Static IP konfigurationen.

Audit Logs

Funktionen View audit logs funktionen giver en detaljeret oversigt over systemhændelser til fejlfinding og overvågning.

Oplysninger, der vises i revisionslogfiler:

  • Event ID: En unik identifikator for hver registreret hændelse.

  • Type: Begivenhedens kategori (f.eks. FW_UPDATE, RESTART, CONNECTION).

  • Date and Time: Da hændelsen fandt sted. Revisionslogfilerne bruger controllertid i stedet for UTC.

  • Result: Resultatet af handlingen (f.eks. Firmware aktiveret, Signatur OK, Genstart via knap, Parring OK, Fabriksindstillinger).

Mulige handlinger:

  • Export to CSV: Giver dig mulighed for at downloade data fra revisionsloggen til ekstern analyse eller arkivering.

Denne funktion gør det muligt at holde styr på firmwareopdateringer, genstarter, forbindelsesforsøg og andre vigtige handlinger, hvilket sikrer gennemsigtighed og letter fejlfinding.

Synkroniser udgange

Knappen Synchronize knappen forsøger at aflæse den faktiske fysiske tilstand for alle IHC-udgange og synkronisere dem med de konfigurerede KNX-gruppeobjekter.

Dette sikrer, at KNX-objekterne afspejler udgangenes faktiske aktuelle tilstand.

Denne synkronisering sker automatisk, hver gang enheden opretter forbindelse igen, men med knappen kan du udløse den manuelt, når det er nødvendigt.

Typiske anvendelsestilfælde:

  • efter at forbindelsen er genoprettet,

  • efter redigering af output-mappingen,

  • efter manuel overstyring på IHC-modulerne,

  • når KNX-værdierne ikke stemmer overens med de fysiske udgangstilstande.

Genstart IHC Interfacet

Knappen Restart knappen genstarter IHC Interface uden at slette konfigurationen eller paringen. Dette er nyttigt til at løse midlertidige kommunikationsproblemer eller til at installere interne opdateringer, der kræver en genstart.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.