260422_LSS100500_IHC_Interface_SW

Input Devices

Underfanen Input devices giver dig mulighed for at konfigurere og administrere alle IHC-inputenheder, der er tilsluttet systemet. Denne grænseflade giver mulighed for på en visuel og intuitiv måde at knytte fysiske IHC-indgange til indgangsfunktioner, der er implementeret i controlleren, samt til KNX-gruppeadresser (reelle eller virtuelle).

Oversigt over layoutet

  • Venstre panel: Viser en liste over alle importerede eller manuelt tilføjede IHC-inputenhedskonfigurationer. Du kan knytte enheder til et indgangsmodul og vælge det for at foretage en detaljeret konfiguration.

  • Midterpanelet: Viser en grafisk fremstilling af IHC-inputmodulet og IHC Interfacet. Denne illustration hjælper dig med at forstå, hvordan enhederne er fysisk tilsluttet og dirigeret gennem systemet.

    BEMÆRK: For at spare plads kan du skjule midterpanelet ved hjælp af knappen Hide visualization under det.

    Højre panel (enhedsoplysninger): Når du vælger en enhed fra listen, vises dens konfigurationsoplysninger her. Her kan du også justere enhedens indstillinger efter behov. Du kan se detaljerne som følger:

Oplysninger om enheden

  1. Device type (Rullemenu)
    Vælg typen af IHC-indgangsenhed. De understøttede typer omfatter:

    • Binær indgang

    • Svagstrømstryk

    • PIR-sensor

    • Temperaturføler

  2. Function (afhængigt af den valgte enhedstype):
    Vælg den ønskede funktion, f.eks. Room temperature + Humidity.

  3. Name
    Giv enheden et brugerdefineret navn, så den er nemmere at genkende i projektet.

  4. Physical address (Skrivebeskyttet)
    Dette er en internt beregnet adresse (interval: 0 – 127), der angiver enhedens fysiske placering i IHC-systemet.

  5. Logical address (Skrivebeskyttet)
    Angiver, hvordan signalet dirigeres:

    • Fra enheden til indgangsmodulet

    • Fra indgangsmodulet til IHC Interfacet

  6. Tilknytninger og attributter Afhængigt af den valgte funktion kan du definere en eller flere mappinger og konfigurere yderligere attributter, såsom:

    • Vælg objekt
      Denne indstilling giver dig mulighed for at knytte IHC-inputenheden til et KNX-objekt.
      Du kan vælge et allerede oprettet objekt eller oprette et nyt.
      Når du klikker på Add new object, vises et nyt vindue.
      Her kan du angive objektets navn, kommentarer og enheder samt angive, om det er et Virtual KNX-objekt.

    • Status KNX group address: Denne adresse bruges til at rapportere en enheds aktuelle tilstand – typisk om den er tændt eller slukket.

    • Main KNX group address: Definerer den primære kommunikationskanal mellem IHC-enheden og KNX-bussen.

    • Additional KNX group addresses: Dette felt bruges til at konfigurere supplerende kommunikationskanaler for en enhed (f.eks. til feedback, lysdæmpningsniveau osv.).
      En temperatursensor kan bruge yderligere adresser til at måle luftfugtighed eller gulvtemperatur.

    • Min. sending time: Denne konfigurationsparameter angiver det mindste interval mellem to på hinanden følgende transmissioner af den samme værdi fra en IHC-indgangsenhed til KNX-systemet.
      Hvis en temperatursensor er indstillet til en minimumsinterval på 10 sekunder, sender den ikke den samme temperaturværdi mere end én gang inden for dette 10-sekunders interval – selvom værdien forbliver uændret.

    • Temperature delta: Parameter, der angiver den mindste temperaturændring, der skal finde sted, før en ny værdi sendes til KNX-systemet.
      Hvis værdien indstilles til 0,5 °C, sender sensoren kun en ny temperaturværdi, hvis den aktuelle måling afviger fra den senest sendte værdi med mindst 0,5 °C.

Når du er færdig med at konfigurere en indtastningsenhed, skal du huske at klikke på Save changes for at anvende og gemme dine indstillinger. Dette sikrer, at dine mappinger er korrekt registreret og klar til integration med resten af systemet.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.