Konfiguration af kip-tændning
VSvagstrømstrykket, der bruges til manuel styring af lyset er konfigureret på samme måde som beskrevet i afsnittet om svagstrømstrykkets funktion tidligere i denne brugervejledning.
Den væsentligste forskel i dette anvendelsestilfælde er, at kun Status gruppeobjektet er nødvendigt for grundlæggende ON/OFF-styring.
Sådan konfigureres kip-tændning:
-
Åbn IHC-plugin > DEVICE MAPPING > Input Devices.
-
Vælg den indgang, der er tilsluttet trykknappen.
-
Indstil indgangen som følger:
-
Enhedstype: Push knap
-
Funktion: Toggle (Til/Fra)
-
-
Tildel et Status KNX-gruppeobjekt til TIL/FRA-styring.
-
Juster Short press time hvis nødvendigt.
-
Gem konfigurationen.
Med trykknappen kan brugeren tænde og slukke lyset manuelt, uafhængigt af PIR-sensorens tilstand. Når knappen aktiveres, tilsidesætter den den PIR-baserede styring, indtil den trykkes ned igen.
Figuren nedenfor viser et eksempel på konfigurationen af en vippeknap i Input Devices fanen, herunder valg af indgang, tildeling af funktioner og tilknytning af statusgruppeobjekter.