260422_LSS100500_IHC_Interface_SW

Arbejdsproces

Denne oversigt viser forløbet af hele idriftsættelsesprocessen for SpaceLogic IHC Interface frem til integrationen med IHC-plugin.

  1. Tilslut din SpaceLogic IHC Interface til controlleren.

  2. Log ind på controlleren.

  3. Download IHC-plugin.

  4. Åbn IHC-plugin.

  5. Par din SpaceLogic IHC Interface med controlleren.

  6. Importer eksisterende IHC-projekt til IHC-plugin.

  7. Juster indstillingerne under Device mapping fanen i IHC-plugin.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.