Indstillinger for lysstyrkekontrol for controlleren
For at kunne styre forskellige lysniveauer afhængigt af situationen og tidspunktet på døgnet anvendes der forskellige lysscenarier.
Opret tre scener med foruddefinerede lysniveauer, for eksempel:
-
PIR høj – lysniveau indstillet til 100 %
-
PIR lav – lysniveau indstillet til 25 %
-
PIR slukket – lysniveau indstillet til 0 %
Sådan oprettes scenerne:
-
Åbn i din controller Configurator > Scenes.
-
Klik Add scene for at oprette en ny scene og tildele den et beskrivende navn (f.eks. PIR høj).
-
Tilføj det relevante niveau gruppeobjekt for LED-lysdæmperen til scenen.
-
Indstil den ønskede lysstyrke.
-
Gemme scenen.
-
Gentag de samme trin for de resterende scener (PIR lav og PIR slukket).
Disse scenarier aktiveres senere af automatiske funktioner for at indstille det rette lysniveau ud fra PIR-aktivitet, manuel styring og tidspunkter.
Figuren nedenfor viser et eksempel på en scenekonfiguration i Scenes fanen, herunder foruddefinerede lysstyrkeværdier for den valgte LED-lysdæmper.