Controller for styring af én lampe og genkaldelse af en scene med en enkelt knap
Dette eksempel viser, hvordan man styrer en enkelt lampe med et controller kort tryk på en trykknap og genkalde en scene (for eksempel en central OFF-scene) med et langt tryk på den samme knap.
Indstilling af trykknappen
-
Åbn IHC-plugin > DEVICE MAPPING > Input Devices.
-
Vælg den indtastningsenhed, du vil konfigurere.
-
Indstilling:
-
Device type: Trykknap
-
Function: Kort / Langt tryk
-
-
Tildel KNX-gruppeobjekter til:
-
Short press status
-
Long press start status
Man kan vælge eksisterende gruppeobjekter eller oprette nye ved hjælp af Add new object indstillingen.
-
-
Konfigurer pressens funktioner:
-
Short press function: SKIFT
-
Long press start function: TIL
-
-
Gem konfigurationen.

Et kort tryk på knappen bruges til at tænde eller slukke for den tildelte lampe. Signalet ved langt tryk på startknappen bruges til at udløse en scene.
Indstilling af scene
Det næste trin er at oprette en scene, der udløses ved et langt tryk på knappen.
-
Åbn i din controller Configurator.
-
Gå til Scenes fanen.
-
Klik Add scene i nederste venstre hjørne.
-
Udfyld Name feltet (f.eks. Kort/Lang test). Scenenavnet skal være unikt.
-
Sørg for, at Scene is active indstillingen er aktiveret.
-
Vælg Trigger object, som skal være det KNX-gruppeobjekt, der er knyttet til Long press start status trykknappen.
-
Indstil Trigger value til 1 (TIL). Scenen udløses, når det lange tryk påbegyndes, det vil sige når Long press start status er indstillet til ON.
-
Klik Save.
Når du har oprettet scenen, skal du klikke
og tilføj alle KNX-gruppeobjekter, der skal
indgå i scenesequenzen. Indstil de relevante værdier for
scenegenkaldelsen (f.eks. slukning af lyset for en »central slukket«-scene).
Funktionsoversigt
Den funktionelle oversigt er illustreret i nedenstående diagram.
-
A kort tryk på trykknappen tænder eller slukker det tilhørende lys.
-
Et et langt tryk på den samme knap henter den konfigurerede scene frem.
-
Scenen udløses, når det lange tryk påbegyndes, og Long press start status skifter til ON.
Denne konfiguration gør det muligt at kombinere direkte lysstyring og genkaldelse af lysscener ved hjælp af en enkelt fysisk knap.