260422_LSS100500_IHC_Interface_SW

Enheds- og fabriksindstillinger

Hvis dit IHC Interface ikke reagerer som forventet, kan du nulstille den. Der findes to typer nulstilling: enhedsnulstilling og fabriksindstilling.

Enhed nulstillet

En nulstilling af enheden genstarter IHC Interfacet uden at slette konfigurations- eller idriftsættelsesdata. Dette er nyttigt til at løse midlertidige problemer, samtidig med at alle indstillinger bevares.

Sådan nulstiller du enheden:

  1. Hold reset-knappen (E) i 5 til 10 sekunder , indtil STATE-LED'en lyser rødt.

  2. Slip knappen. Enheden genstarter og vender tilbage til normal drift.

Fabriksindstillinger

En fabriksindstilling gendanner IHC Interfacet til de oprindelige fabriksindstillinger. Alle konfigurationsdata, idriftsættelsesoplysninger og logfiler slettes. Efter en fabriksindstilling skal du konfigurere enheden på ny og parre den igen.

Sådan nulstiller du enheden til fabriksindstillingerne:

  1. Hold reset-knappen (E) i mindst 10 sekunder, og hold den derefter nede igen i 10 sekunder.

  2. Slip knappen. Den STATE-LED'en vil blinke rødt, hvilket angiver, at fabriksindstillingen er i gang.

Vigtige bemærkninger

  • Brug enhedsnulstilling til fejlfinding uden at miste konfigurationen.

  • Brug fabriksindstilling kun, når der er behov for omkonfiguration, eller hvis parring ikke kan genoprettes.

  • Efter en fabriksindstilling anvendes standardnetværksindstillingerne (DHCP aktiveret).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.