260422_LSS100500_IHC_Interface_SW

Output Devices

Underfanen Output devices bruges til at konfigurere og administrere alle IHC-outputenheder, der er tilsluttet systemet. I dette afsnit kan du angive, hvordan hver udgang fungerer, og hvordan den integreres i KNX-netværket.

Oversigt over layoutet

  • Venstre panel: Viser en liste over alle importerede eller manuelt tilføjede IHC-outputenheder og deres forbindelser. Hver enhed er knyttet til et bestemt outputmodul og kan vælges med henblik på detaljeret konfiguration.

  • Midterpanelet: Viser en grafisk fremstilling af IHC-outputmodulet og IHC Interfacet, hvilket hjælper dig med at visualisere, hvordan udgangene er fysisk forbundet.

  • Højre panel (enhedsoplysninger): Når en enhed vælges fra listen, vises dens konfigurationsindstillinger her. Du kan redigere følgende felter:

Oplysninger om enheden

  1. Device type: Relæ.

  2. Name
    Giv udgangsenheden et brugerdefineret navn, så den er nemmere at genkende i dit projekt.

  3. Physical address
    Internt beregnet adresse (interval: 0 – 127), der angiver enhedens fysiske placering i IHC-systemet.

  4. Logical address
    Angiver signalets rute fra IHC Interfacet til outputmodulet.

  5. After reset (On/Off/Persistent)
    Definerer standardtilstanden for udgangen efter en systemnulstilling.

  6. Vælg objekt
    Denne indstilling giver dig mulighed for at knytte IHC-inputenheden til et KNX-objekt.
    Du kan vælge et allerede oprettet objekt eller oprette et nyt.
    Når du klikker på Add new object, vises et nyt vindue.
    Her kan du angive objektets navn, kommentarer og enheder samt angive, om det er et Virtual KNX-objekt.

Når du har konfigureret en udgangsenhed, skal du klikke på Save changes for at anvende og gemme dine indstillinger.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.