Importer eksisterende IHC-projekt
Hvis du allerede har et projekt til din IHC-installation, kan du importere enhedsindstillingerne til IHC-plugin i stedet for at starte fra bunden.
Bemærk, at import af projektdata vil slette de nuværende enhedstildelinger i Input devices, Output devices, In-Out View og RS485. Denne handling kan ikke fortrydes.
Følg disse trin for at importere dit projekt:
-
I IHC-pluginskal du klikke på Import fanen.
-
En guide vil nu hjælpe dig igennem hele processen.
-
I næste trin skal du klikke på Select file knappen, vælg den fil, du vil importere fra din computer, og klik på Open.
-
Den valgte fil begynder at blive uploadet. Når overførslen er færdig, skal du klikke på Import project knappen.
-
Hvis du tidligere har importeret et projekt, kan du vælge, hvad der skal ske med de objekter, der allerede er oprettet. Du kan beholde dem eller slette dem (Clear KNX objects before export).
-
Hvis du er sikker på, at du vil importere projektet, skal du klikke på Confirm.
-
Når projektet er importeret, kan du finjustere indstillingerne i Device mapping fanen.
Under importen oprettes der flere KNX-objekter (med virtuelle KNX-gruppeadresser).
Disse objekter vil blive mærket med etiketten „import" og kan fjernes, hvis det er nødvendigt.
Sådan slettes de:
-
Åbn startsiden i controllerens webgrænseflade (du skal være logget ind).
-
Åbn Configurator.
-
Gå til Objects skærmbilledet.
-
I Tags feltet skal du skrive "import" og klikke Apply filter.
-
Klik Mass delete.
-
Bekræft ved at vælge Delete objects from current filter.
Begrænsninger ved import
Selvom importfunktionen er nyttig til konfiguration af IHC-indgange, -udgange og LED-lysdæmpere, og den automatisk opretter KNX-gruppeobjekter, der er knyttet til disse elementer, er der nogle vigtige begrænsninger, man skal være opmærksom på:
-
Funktionsblokke (logik) fra det oprindelige IHC-projekt kan og vil ikke blive overført.
-
Knapper importeres som almindelige indtastningsfelter, hvilket betyder, at du skal konfigurere deres adfærd manuelt efter importen.