260422_LSS100500_IHC_Interface_SW

Standard KNX-gruppeadresser

Der anvendes standard KNX-gruppeadresser til kommunikation med ægte KNX-enheder , der er tilsluttet KNX-bussen. Disse enheder skal konfigureres korrekt og tages i brug ved hjælp af ETS.

Format

En standard KNX-gruppeadresse er et 16-bit heltal, repræsenteret i formatet:

a/b/c – hvor hver del er et decimaltal adskilt af skråstreger:

 

Størrelse (bit)

Område

a

5

0 – 31

b

3

0 – 7

c

8

0 – 255

Adressen 0/0/0 er ikke tilladt.

Adresser med nuller i en eller to dele er dog gyldige, f.eks.:

  • 0/0/1

  • 2/0/0

  • 0/3/0

  • 0/4/5

  • 6/0/7

  • 8/1/0

Adressebånd

  • Laveste gyldige adresse: 0/0/1

  • Højeste gyldige adresse: 31/7/255

  • Samlet antal mulige adresser: 65 535 (32 × 8 × 256 – 1 = 65 535)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.