260422_LSS100500_IHC_Interface_SW

Konfiguration af PIR-sensorindgang

Den pågældende indgang skal konfigureres til at fungere som en PIR-tilstedeværelsessensor.

Konfigurer indtastningsenheden på følgende måde:

  • Device type: PIR

  • Function: Optaget / Ledig

  • Der kan oprettes et nyt KNX-gruppeobjekt til Occupancy input feltet, eller der kan vælges et eksisterende.

  • Anbefalet Min. sending time er 5 sekunder. Den optimale værdi afhænger af den tilsluttede PIR-sensors funktion.

Efter konfigurationen sender PIR-sensoren oplysninger om tilstedeværelse til det tildelte KNX-gruppeobjekt, som derefter anvendes af PIR-timeren og efterfølgende automatiseringer til at styre belysningen.

Figuren nedenfor viser et eksempel på en PIR-indgang, der er konfigureret under Input Devices fanen i IHC-plugin, herunder valg af enhedstype, funktionstildeling og kortlægning af tilstedeværelsesgruppeobjekter.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.