260422_LSS100500_IHC_Interface_SW

Test af PIR-sensorens funktion

Når alle tre automatiseringer er oprettet, bør PIR-sensorens funktion afprøves.

For at lette test og fejlfinding anbefales det at mærke alle involverede KNX-gruppeobjekter med et fælles tag, for eksempel pir. Dette gør det muligt at filtrere alle relevante objekter i Objects fanen i Configurator.

Åbn i din controller Configurator > Objects og filtrer objektlisten ved hjælp af det valgte tag. Denne visning viser alle indgangs- og udgangsobjekter, der indgår i PIR-styringslogikken.

I denne visning kan du manuelt indstille værdierne for indgangsobjekter, for eksempel for at simulere aktivering af en PIR-sensor eller betjening af en vippeknap. Ændringer til outputobjekter vises i realtid.

Funktionsoversigt

Dette eksempel bør fungere på følgende måde:

  • Når PIR-sensoren udløses (indgangssignal 31/1/4 PIR-toccata – Tilstedeværelsesindgang er indstillet til true), tændes lyset:

    • til det højeste niveau (100 %) hvis klokkeslættet ligger mellem 06:00 og 20:00,

    • ellers til et lavt niveau (25 %).

  • Hvis der ikke registreres nogen tilstedeværelse, og PIR-timeren udløber, slukkes lyset.

  • Hvis der trykkes på vippeknappen (indgangsobjekt 32/1/22 PB 22 er indstillet til true), tændes lyset uafhængigt af PIR-sensorens tilstand. Scenen PIR høj eller PIR lav vælges i henhold til det aktuelle tidspunkt.

  • Lyset forbliver tændt, indtil vippeknappen trykkes ned igen (indgangsobjektet er indstillet til false).

Mulige forbedringer

Gruppeobjektet 32/1/22 PB 22 kan også bruges i en Udgangsenhed / Binær udgang forbundet til en LED i trykknappen. Dette giver visuel feedback om, hvordan vippeknappen er indstillet i øjeblikket.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.