Virtuelle KNX-gruppeadresser
Virtuelle KNX-gruppeadresser bruges til intern kommunikation inden for controlleren og med IHC Interfacet og hybridmodulet.
Format
En virtuel gruppeadresse er et 17-bit heltal, hvor den højeste bit altid er sat til 1, repræsenteret i et tredelt format:
a/b/c – hvor hver del er et decimaltal adskilt af skråstreger.
Virtuelle adresser har samme format som standardadresser, men med et andet interval for den første komponent.
|
Størrelse (bit) |
Område |
|
|---|---|---|
|
a |
6 |
32 – 63 (i stedet for 0 – 31) |
|
b |
3 |
0 – 7 |
|
c |
8 |
0 – 255 |
Adresser, der indeholder nuller i en eller to dele, er gyldige, f.eks.:
-
32/0/0
-
63/1/0
-
42/0/7
Adressebånd
-
Laveste gyldige adresse: 32/0/0
-
Højeste gyldige adresse: 63/7/255
-
Samlet antal mulige adresser: 65 536 (32 × 8 × 256 = 65 536)