260422_LSS100500_IHC_Interface_SW

Installation af IHC-plugin

For at komme i gang med IHC-plugin, skal du først installere det på din controller. Pluginet kan hentes via controllerens Marketplace.

Følg nedenstående trin for at afslutte installationsprocessen:

  1. Log ind på controlleren via din webbrowser.

  2. Klik på i øverste højre hjørne for at åbne Marketplace.

  3. Klik på den grønne bjælke i midten for at få vist de programmer, der kan installeres under Install new apps and widgets

    .
  4. Vælg IHC-plugin og klik til højre for at starte installationen.

  5. Gå tilbage til startsiden for din controller i webbrowseren. Det installerede IHC-plugin vil blive vist blandt andre programmer:

  6. Klik på IHC-plugin ikonet for at åbne plugin'et:

BEMÆRK: Det anbefales at aktivere pluginets automatiske opdatering, så du altid har den nyeste version.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.