260422_LSS100500_IHC_Interface_SW

In-Out View

Fanen In-Out view underfanen indeholder en omfattende grafisk grænseflade til styring af de logiske relationer mellem IHC-input- og outputenheder. Det er udviklet for at give installatører et klart overblik over, hvordan signalerne bevæger sig gennem systemet.

  • Venstre panel: Viser redigerbare oplysninger om den valgte inputenhed, herunder felter som Device type, Function, Name, og adressering.

  • Midterpanelet: Viser en visuel fremstilling af inputmodulet, IHC Interfacetog outputmodulet. Indgange og udgange er grafisk forbundet, hvilket gør det nemt at spore og administrere signalveje.

  • Højre panel: Viser redigerbare oplysninger om den valgte outputenhed, herunder konfigurationsfelter såsom Device type, Name, adressering og nulstillingsadfærd.

Både input- og outputenhederne har en Save changes knap nederst på deres respektive paneler.

Husk at gemme dine ændringer efter redigering for at sikre, at alle tilknytninger anvendes korrekt.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.