260422_LSS100500_IHC_Interface_SW

Forklaring af standard-/virtuelle KNX-gruppeadresser i controlleren

Controlleren bruger to typer af KNX gruppeadresser til at styre kommunikationen:

  • Standard KNX-gruppeadresser

  • Virtuelle KNX-gruppeadresser

Når man forstår forskellen mellem disse typer, kan man bedre afgøre, hvilken der skal bruges, afhængigt af systemkonfigurationen.

Valg mellem standard- og virtuelle gruppeadresser

Hvis du har ægte KNX-enheder:

  • Brug standard KNX-gruppeadresser til kommunikation med idriftsatte KNX-enheder.

  • Brug virtuelle KNX-gruppeadresser til alle andre formål.


Hvis du ikke har KNX-enheder:

  • Brug kun virtuelle KNX-gruppeadresser.

  • Brug ikke standard KNX-gruppeadresser, da dette kan medføre problemer på bussen og overbelaste controlleren.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.