260422_LSS100500_IHC_Interface_SW

Lysstyring baseret på PIR-sensor

Man kan opnå en meget enkel PIR-sensorfunktion på samme måde som trappetimer-funktionalitet, ganske enkelt ved at tilslutte en PIR-sensor i stedet for en trykknap via en binær indgang. I praksis forventer slutbrugeren dog som regel nogle ekstra funktioner, såsom:

  • PIR-sensoren deaktiveres automatisk, når der registreres manuel betjening af lyset (f.eks. via en vippekontakt).

  • Forskellige lysniveauer på forskellige tidspunkter af døgnet (f.eks. lavere lysniveau om natten).

  • Automatisk deaktivering af PIR-baseret styring i dagtimerne osv.

Dette anvendelsestilfælde præsenterer en mere avanceret løsning ved at kombinere en PIR-timer med et svagstrømstryk og tidsafhængige automatiseringer. Den resulterende konfiguration muliggør automatisk belysning baseret på tilstedeværelse, samtidig med at den giver intuitiv manuel styring og fleksibel lysstyring afhængigt af tidspunktet på døgnet.

Nedenstående diagram viser den logiske opbygning af den PIR-baserede lysstyringsløsning og samspillet mellem de enkelte komponenter.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.