Device Mapping
Fanen DEVICE MAPPING i IHC-plugin grænsefladen giver et samlet overblik til styring af forbindelsen mellem dine IHC-enheder og controlleren. Dette afsnit er afgørende for at definere og organisere, hvordan indgangs- og udgangssignaler fra IHC-systemet fortolkes og styres i KNX-miljøet.
Fanen er opdelt i tre underafsnit:
-
Input devices: Til kortlægning af IHC-indgangsmoduladresser til tilsvarende KNX-gruppeadresser for enheder såsom trykknapper, sensorer og binære indgange.
-
Output devices: Til kortlægning af KNX-gruppeadresser til de tilsvarende adresser på IHC-udgangsmoduler for enheder som lys, ventilatorer eller andre aktuatorer.
-
In-Out viewTil visualisering og redigering af de logiske forbindelser mellem indgangs- og udgangsenheder i en enkelt, integreret grænseflade.
-
RS485 (Lysdæmpere): Til konfiguration af lysdæmpere, der er tilsluttet via RS485-grænsefladen, f.eks. 2-kanals LED-lysdæmpere.
Under hver underfane kan du se og redigere tilsluttede enheder, tildele navne, konfigurere porttilknytninger og sikre, at kommunikationen mellem IHC-systemet og controlleren fungerer korrekt. Denne strukturerede tilgang forenkler idriftsættelsen og sikrer en problemfri integration af IHC-enheder i dit intelligente hjem eller din bygningsautomatiseringsløsning.