NTP-klient/server
Det Network Time Protocol (NTP) er en netværksprotokol, der bruges til clock synkronisering i computersystemer over pakkekoblede datanetværk med variabel latenstid.
Oversigt over NTP-funktionalitet
-
IHC Interfacet kører en NTP-klient.
-
Denne klient synkroniserer det interne ur i IHC Interfacet med en NTP-server.
-
Det indre ur bruges til:
-
tidsstempler i revisionsloggen,
-
gyldighedskontrol af certifikater under sikker kommunikation.
-
The Wiser for KNX the controller can be configured as a NTP-server. I dette tilfælde er IHC Interfacet sin tid direkte fra controlleren.
Konfiguration af NTP-server på Wiser for KNX-controlleren
NTP-serverfunktionen leveres af controllerens firmware og konfigureres via controllerens webgrænseflade.
Sådan konfigureres controlleren som en NTP-server:
-
Åbn controllerens webgrænseflade.
-
Gå til Configurator > System > Services.
-
Vælg NTP client/server i rullemenuen.
-
Vælg Local server static indstillingen til Enabled. Dette får controlleren til at fungere som en NTP-server.
-
Vælg Client status indstillingen til Disabled , hvis din controller ikke har adgang til NTP-serverne på internettet.
Hvis du aktiverer Client status, kan der konfigureres op til fire NTP-serveradresser.
Serverne skal kunne nås fra controller-netværket. -
Klik OK for at gemme ændringerne.
-
Genstart controlleren, hvis det er nødvendigt.
Efter konfigurationen leverer controlleren tidssynkroniseringstjenester til tilsluttede enheder, herunder IHC Interfacet.
Kontrol af den aktuelle tid på Wiser KNX-controlleren
Sådan tjekker du det aktuelle klokkeslæt på controlleren:
-
Åbn controllerens webgrænseflade.
-
Gå til Configurator > Date and time.
Den viste tid bekræfter, at tidssynkroniseringen fungerer korrekt, og fungerer som reference for alle tidsafhængige funktioner, såsom automatiseringer, timere, scener og certifikatvalidering.