260422_LSS100500_IHC_Interface_SW

Oprettelse af KNX-objekter i controlleren

For at kunne bruge KNX-gruppeadresser skal du først oprette et objekt.

Du kan finde detaljerede instruktioner i Configurator – Main Page > Objects > Add New Object kapitlet i brugervejledningen til controlleren. Dette kapitel indeholder også yderligere nyttige oplysninger.

Trin til oprettelse af et objekt

  1. Gå til: Startside for din controller > Configurator > Objects faneblad.

  2. Klik Add New Object.

  3. Vælg en af følgende optioner:

    • Create standard object

    • Create virtual object

Dette åbner Add New Object dialogboksen.

Feltet »Gruppens adresse«

  • Feltet Group address feltet udfyldes automatisk med den næste ledige KNX-gruppeadresse (standard eller virtuel, afhængigt af dit valg).

  • Du kan godkende den foreslåede adresse eller indtaste en egen adresse.

  • Adressen skal være unik. Hvis den allerede er i brug:

    • Feltet er understreget med rødt.

    • Der vises et ikon med en rød cirkel ved siden af feltet.

    • Når du holder markøren over ikonet, vises følgende: This address is already in use.. Vælg en anden adresse, og prøv igen.

BEMÆRK: Gruppens adresse kan ikke ændres senere. Hvis du vil bruge en anden adresse, skal du oprette et nyt objekt.

Obligatoriske felter

Der skal udfyldes tre obligatoriske felter:

  • Group address

  • Object name

  • Data type

Objektnavn

  • Skal være unikt.

  • Hvis den allerede er i brug:

    • Feltet er understreget med rødt.

    • Der vises et ikon i form af en rød cirkel.

    • Når man holder markøren over ikonet, vises: This name is already in use.. Vælg et andet navn, og prøv igen.

  • Objektnavnet kan ændres senere.

Datatype

  • Hvis du er i tvivl, skal du vælge en datatype, der forekommer passende.

  • Datatypen kan ændres senere.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.