260422_LSS100500_IHC_Interface_SW

Konfiguration af PIR-timer

PIR-timeren konfigureres på samme måde som trappetimeren , der er beskrevet tidligere. Den bruges til automatisk at slukke lyset efter et bestemt tidsrum, hvis der ikke registreres nogen tilstedeværelse.

Inden timeren oprettes, skal der oprettes et yderligere virtuelt KNX-gruppeobjekt skal oprettes manuelt:

  • Eksempel: 32/1/6 Behov for PIR-belysning

  • Datatype: 1-bit (boolsk)

Dette objekt repræsenterer udgangen fra PIR-timeren og bruges senere i automatiseringer.

Sådan indstilles PIR-timeren:

  1. Åbn i din controller Configurator > Timers.

  2. Klik Add timer for at oprette en ny timer.

  3. Konfigurer timerens indstillinger.
    Figuren nedenfor viser et eksempel på en PIR-timer-konfiguration, herunder det triggerobjekt, der er knyttet til PIR-tilstedeværelsesindgangen, og det målobjekt, der styrer lyset som controller.

  4. Gem konfigurationen.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.