260422_LSS100500_IHC_Interface_SW

Tilslutning af IHC Interfacet til controlleren

For at bruge IHC-plugin til kommunikation mellem controlleren og IHC Interfacet, skal du først parre IHC Interfacet with the controller.

Sørg for, at alle ledningsforbindelser i dit IHC-system er blevet overført korrekt til SpaceLogic IHC-grænsefladen.

Gør følgende:

  1. Åbn IHC-plugin , og i PAIRING fanen, klik på Start pairing knappen for at åbne parringsguiden.

  2. Hold reset-knappen på IHC Interfacet i 1 til 5 sekunder, indtil LED'en lyser orange. Tryk derefter én gang på knappen.

  3. Klik Next.

  4. På den næste skærm i guiden vises de tilgængelige IHC Interfaces til parring.

    BEMÆRK: Hvis der ikke vises nogen interfaces, skal du klikke på Refresh knappen.
  5. Vælg det interface, du vil parre, og klik på Pair device knappen. Status-LED'en bør begynde at blinke orange.

  6. Tryk på reset-knappen på din IHC Interface for at afslutte parringsprocessen.
    Når parringen er gennemført, vil blinker IHC Interfacetsblinke tre gange med grønt lys, hvorefter IHC Interfacet nulstilles, hvilket får LED'en til at blinke rødt et par gange.
    Den vil derefter blinke skiftevis grønt og rødt, indtil den har oprettet forbindelse til controlleren.
    Når der er oprettet forbindelse, begynder LED'en at blinke langsomt med grønt lys, hvilket angiver, at enheden fungerer normalt.

  7. Når meddelelsen Pairing successful vises på skærmen, er parringen gennemført. Klik på Done knappen.

BEMÆRK: Hvis parringen mislykkes, kan du prøve at gentage hele processen. Hvis du har brug for hjælp, skal du klikke på Help knappen i nederste højre hjørne af skærmen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.