260422_LSS100500_IHC_Interface_SW

Konfiguration af automatisering

Som sidste trin anvendes automatiseringer til at kombinere PIR-timerens udgangssignal og vippeknappens tilstand med tidsbaserede betingelser.

BEMÆRK: Pluginet Automation plugin skal være installeret. En passende version er typisk forudinstalleret i Wiser4KNX-controlleren.

Der oprettes tre separate automatiseringer:

  • en til at tænde lyset på højeste lysstyrke,

  • en til at tænde lyset på lavt niveau,

  • en til at slukke lyset.

Automatisering til højt lysniveau

Denne automatisering styrer belysningen om dagen.

  1. Åbn i din controller Configurator > Automations.

  2. Klik Add automation for at oprette en ny automatisering.

  3. Indtast navnet og angiv OR som en Conjunction type.

  4. Klik Save for at bekræfte.

  5. Klik ikonet for at åbne Conditions dialogboksen.

  6. Klik Add condition i nederste venstre hjørne af Conditions dialogboksen.

  7. Udfyld tilstandsparametrene.

    Første betingelse:

    • Object: 32/1/6 Behov for PIR-belysning

    • Comparison: =

    • Value to compare: true

      BEMÆRK: Det er vigtigt at bruge den booleske værdi true her, ikke tallene (1/0).

    Andet vilkår:

    • Object: 32/1/22 PB 22

    • Comparison: =

    • Value to compare: true

      BEMÆRK: Det er vigtigt at bruge den booleske værdi true her, ikke tallene (1/0).

  8. Når du har tilføjet begge betingelser, skal du gemme dine indstillinger.


I det næste trin vælger du den eller de scener, der skal hentes frem, når automatiseringen udløses:

  1. Klik for at åbne Scenes dialogboksen.

  2. Klik Add scene i nederste venstre hjørne af Scenes dialogboksen.

  3. Vælg PIR høj scenen, klik på Save, og luk Scenes dialogboksen.

I det næste trin skal du angive det tidsinterval, hvor automatiseringen skal være aktiv:

  1. Klik for at åbne Intervals dialogboksen.

  2. Klik Add interval i nederste venstre hjørne af Intervals dialogboksen.

  3. Indstil start- og sluttidspunktet for dit interval, og indstil Day of the week parameteren.

    BEMÆRK: Det er muligt at indstille et tidsinterval, der strækker sig over midnat, f.eks. fra kl. 20.00 til kl. 06.00 næste dag. Man kan vælge solopgang eller solnedgang med en given tidsforskydning som start- og slutpunkt for intervallet. I dette tilfælde skal controlleren have den korrekte geografiske placering indstillet for at kunne beregne det rigtige tidspunkt for solopgang og solnedgang.
  4. Du kan tilføje flere intervaller, f.eks. for at dække forskellige tidsrum i løbet af dagen.

  5. Når du har tilføjet alle nødvendige intervaller, skal du klikke på Save, og luk Intervals dialogboksen.


Til sidst skal du aktivere din Automation ved at klikke på aktiveringsikonet .

Automatisering ved svagt lys

Denne automatisering styrer belysningen om natten. Betingelserne er de samme som dem, der anvendes til automatisering ved højt lysniveau. Den genkaldte scene er PIR lav. Det aktive tidsinterval kan f.eks. indstilles til kl. 20.00 til kl. 06.00 næste dag.

Automatisk slukning af lyset

Denne automatik slukker lyset, når der hverken er PIR-aktivering eller manuel styring.

  • Opret en ny automatisering, f.eks. med navnet PIR auto off, på samme måde som beskrevet ovenfor.

  • Indstil Conjunction type til AND.

  • Konfigurer betingelsesparametrene.

    Første betingelse:

    • Object: 32/1/6 Behov for PIR-belysning

    • Comparison: =

    • Value to compare: false (boolsk værdi)

    Andet vilkår:

    • Object: 32/1/22 PB 22

    • Comparison: =

    • Value to compare: false (boolsk værdi)

  • Den scene, der skal genkaldes, er PIR slukket.

  • Der er ikke angivet nogen tidsintervaller, og derfor er automatiseringen altid aktiv.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.