260422_LSS100500_IHC_Interface_SW

Betjeningselementer, klemmer

A 2x RJ45

B Indgange 1 ... 8

C RS-485 +/-/0 V, SELV

D LED til statusindikation

E Nulstillingsknap: til nulstilling af enheden, fabriksindstillinger, initialisering af parringstilstand

F Udgange 1 ... 16

G Strømforsyning DC 24 V

LED til statusindikation

Den STATUS-LED (D) angiver følgende tilstande:

Betjening

 

Betydning

Grøn, blinkende

Normal drift

Effekt

 

Betydning

Rød, blinkende

Der er ikke noget link

Rød/orange, blinkende

Venter på DHCP

Rød/grøn, blinkende

Tilslutning til W4K-controlleren

Parring

 

Betydning

Orange

Du har holdt reset-knappen (E) nede i 1 til 5 sekunder, indtil LED'en lyser orange.

Orange, blinkende

Når du trykker på reset-knappen (E) igen, begynder LED'en at blinke orange.

Orange, blinker hurtigt

Når du har valgt det modul, du vil parre, blinker LED'en hurtigt orange.

Grøn, blinker 3 gange

Parringen lykkedes.

Rødt, blinker 3 gange

Parringen lykkedes ikke, eller der opstod en timeout under parringsprocessen.

Nulstil

 

Betydning

Rød

Enheden nulstilles.

Du har holdt reset-knappen (E) nede i 5 til 10 sekunder, indtil LED'en lyser rødt.

Rød, blinkende

Fabriksindstillingerne genoprettes.

Du har holdt reset-knappen (E) nede i mindst 10 sekunder, mens den blinkede rødt, og derefter igen i 10 sekunder. Når du slipper reset-knappen (E), blinker LED'en rødt.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.