260422_LSS100500_IHC_Interface_SW

Funktion ved kort/langt tryk på en trykknap

Der er nu implementeret funktioner til kort/langt tryk på trykknapperne. Denne funktion udvider standardknappens funktion og gør det muligt at styre flere handlinger med et enkelt tryk på knappen, afhængigt af hvor længe man holder den nede.

Funktionen til kort og langt tryk kan anvendes i forskellige situationer, for eksempel:

  • Controller af to forskellige lys eller afbrydere ved hjælp af et kort tryk og et langt tryk på den samme knap.

  • Styring af en enkelt lampe ved et kort tryk og aktivering af en scene ved et langt tryk.

  • Oprettelse af en »Følg«-funktion ved hjælp af et langt tryk for at starte og et langt tryk for at stoppe.

Dette afsnit beskriver, hvordan man konfigurerer trykknapper med funktioner til kort og langt tryk, og indeholder flere praktiske konfigurationseksempler.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.