Transportador com dois sentidos de rotação
O bloco de funções AvConveyorTwoDir é usado para gerenciar um transportador com dois sentidos de rotação (direto/reverso).
Interface de entrada de AvConveyorTwoDir
Entrada | Tipo de dados | Descrição |
RunFwdCmd | BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, o contator de avanço do avatar está fechado. |
RunRevCmd | BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, o contator de reversão do avatar está fechado. |
ResetTrip | BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, os disparos detectados cujas condições de reinicialização de disparo (trip reset) tiverem sido atendidas serão reinicializados para esse avatar. |
ResetAlarmCntrs | BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, todos os contadores de alarmes são reinicializados para o avatar. |
ResetTripCntrs | BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, todos os contadores de disparo de proteção serão reinicializados para o avatar. |
ResetMaxIRMS | BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, o valor e a marcação de data e hora da corrente Irms máxima/média são reinicializados. |
RecordToUChannel1 | BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, o Tempo de uso do canal correspondente é incrementado com base na energia medida para o avatar selecionado. Esse registro de ToU continua para os canais ativados até que sejam desativados. |
RecordToUChannel2 | BOOL | |
RecordToUChannel3 | BOOL | |
RecordToUChannel4 | BOOL |
Interface de saída de AvConveyorTwoDir
Saída | Tipo de dados | Descrição |
Ready | BOOL |
Indica TRUE se o bloco de funções estiver pronto para receber um comando de execução. |
RunFwdStatus | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o contator de avanço do avatar está fechado. |
Tripped | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, um evento de disparo de proteção foi detectado pelo avatar. |
Alarm | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, um alarme de proteção foi detectado pelo avatar. |
UpstreamVltg1 | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar detectou que a alimentação principal a montante está presente para o primeiro dispositivo de partida/potência nesse avatar (disjuntor fechado). |
AssetAlarm | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, um dispositivo de potência ou partida SIL* dentro do avatar atingiu ou excedeu 90% da vida útil esperada (de acordo com o parâmetro do avatar). |
RunRevStatus | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o contator de reversão do avatar está fechado. |
LoadRunning | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, um comando Em regime ou Fechar foi executado e a corrente está fluindo nos polos (equivalente ao motor em regime permanente, mas também para avatares sem motor). |
ReadyToReset | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar atende às condições de reinicialização de disparo (trip reset) e pode ser reinicializado com um comando Reinicialização de disparo (trip reset). |
UpstreamVltg2 | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar detectou que a alimentação principal a montante está presente para o segundo dispositivo de partida/potência nesse avatar (disjuntor fechado). |
LocalRevCmdSts | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, a lógica do avatar será controlada por comandos recebidos nas entradas digitais e os comandos do PLC serão ignorados. |
LocalFwdCmdSts | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, a lógica do avatar será controlada por comandos recebidos nas entradas digitais e os comandos do PLC serão ignorados. |
BypassCmdSts | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar continuará a operação e não parará devido a um disparo. |
LoadStarting | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o motor está na fase de partida. |
AvgIRMS | DINT |
Indica a média dos valores de corrente de fase Irms mais recentes. (Unidade: mA) |
AvgIRMS_O | DINT |
Indica o estouro da média dos valores de corrente de fase Irms mais recentes. (Unidade: mA) |
PVInput0 | INT |
Retorna o valor medido da entrada PV. |
PVInput1 | INT | |
PVInput2 | INT | |
PVInput3 | INT | |
PvInput4 | INT | |
PVSwitch0 | BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o contator de PV representa um comando LIGAR. |
PVSwitch1 | BOOL | |
PVSwitch2 | BOOL | |
PVSwitch3 | BOOL | |
PVSwitch4 | BOOL |