DOCA0271PTBR-00

Blocos de funções

Os blocos de funções do TeSys™ island integrados ao Studio 5000® são independentes da rede de campo e não têm instruções de lógica. As entradas e saídas dos blocos de funções estão vinculadas à imagem do processo (dados cíclicos) sem nenhuma modificação. As entradas e saídas, que não fazem parte da imagem do processo, são trocadas através de métodos de comunicação acíclicos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?