DOCA0271PTBR-00

Obter os arquivos L5X

Configure a ilha no DTM do TeSys™ island de acordo com a TeSys island - Guia de sistema, instalação e operação. Em seguida, exporte os arquivos L5X do DTM do TeSys island de acordo com o procedimento a seguir.

  1. No DTM do TeSys island, abra o projeto do TeSys island que deseja exportar.

  2. No menu suspenso, clique em Dispositivo.

  3. Selecione Exportar > EDS para o formato de arquivo L5X.

  4. Clique em Salvar.

    O arquivo é salvo como zip no seguinte formato: nome_da_ilha.zip.

  5. Uma notificação é exibida dizendo que os arquivos L5X foram criados.

    Clique em OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?