DOCA0271PTBR-00

Precauções

Leia e compreenda as seguintes precauções antes de executar qualquer procedimento deste guia.

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
  • A instalação e a manutenção deste equipamento devem ser realizadas apenas por profissionais eletricistas qualificados.
  • Desligue toda a energia que alimenta este equipamento antes de trabalhar no equipamento ou dentro dele.
  • Use somente a tensão indicada ao operar este equipamento e qualquer produto associado.
  • Sempre use um dispositivo de detecção de tensão apropriado para confirmar que a alimentação está desligada.
  • Use os intertravamentos apropriados onde houver riscos para pessoas e/ou equipamentos.
  • Os circuitos do ponto de energia devem ser conectados e protegidos em conformidade com os requisitos regulamentares locais e nacionais.
  • Use equipamentos de proteção individual (EPI) apropriados e siga as práticas de trabalho seguro com eletricidade conforme a NFPA 70E, a NOM-029-STPS ou a CSA Z462, ou equivalente local, como a NR-10 e NR-12, no caso do Brasil.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO
Operação não intencional do equipamento
  • Não desmonte, repare nem modifique este equipamento. Não há peças que possam ser reparadas pelo usuário.
  • Instale e opere este equipamento em um gabinete devidamente classificado para o ambiente de aplicação previsto.
  • Cada implementação deste equipamento deve ser testada de forma individual e exaustiva para avaliar a operação adequada do produto antes de ser colocado em serviço.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.

AVISO: Este produto pode expor você a produtos químicos, incluindo óxido de antimônio (trióxido de antimônio), que é conhecido no estado da Califórnia por causar câncer. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?