DOCA0271PTBR-00

Alimentação de energia

O bloco de funções AvPowerSupply é usado para gerenciar um fornecimento de energia.

Bloco de funções AvPowerSupply

Interface de entrada de AvPowerSupply

Entrada

Tipo de dados

Descrição

RunFwdCmd

BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, o contator de avanço do avatar está fechado.

ResetTrip

BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, os disparos detectados cujas condições de reinicialização de disparo (trip reset) tiverem sido atendidas serão reinicializados para esse avatar.

ResetAlarmCntrs

BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, todos os contadores de alarmes são reinicializados para o avatar.

ResetTripCntrs

BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, todos os contadores de disparo de proteção serão reinicializados para o avatar.

ResetMaxIRMS

BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, o valor e a marcação de data e hora da corrente Irms máxima/média são reinicializados.

RecordToUChannel1

BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, o Tempo de uso do canal correspondente é incrementado com base na energia medida para o avatar selecionado. Esse registro de ToU continua para os canais ativados até que sejam desativados.

RecordToUChannel2

BOOL

RecordToUChannel3

BOOL

RecordToUChannel4

BOOL

Interface de saída de AvPowerSupply

Saída

Tipo de dados

Descrição

Ready

BOOL

Indica TRUE se o bloco de funções estiver pronto para receber um comando de execução.

RunFwdStatus

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o contator de avanço do avatar está fechado.

Tripped

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, um evento de disparo de proteção foi detectado pelo avatar.

Alarm

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, um alarme de proteção foi detectado pelo avatar.

UpstreamVltg1

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar detectou que a alimentação principal a montante está presente para o primeiro dispositivo de partida/potência nesse avatar (disjuntor fechado).

AssetAlarm

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, um dispositivo de potência ou partida SIL* dentro do avatar atingiu ou excedeu 90% da vida útil esperada (de acordo com o parâmetro do avatar).

LoadRunning

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, um comando Em regime ou Fechar foi executado e a corrente está fluindo nos polos (equivalente ao motor em regime permanente, mas também para avatares sem motor).

ReadyToReset

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar atende às condições de reinicialização de disparo (trip reset) e pode ser reinicializado com um comando Reinicialização de disparo (trip reset).

LoadStarting

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o motor está na fase de partida.

AvgIRMS

DINT

Indica a média dos valores de corrente de fase Irms mais recentes. (Unidade: mA)

AvgIRMS_O

DINT

Indica o estouro da média dos valores de corrente de fase Irms mais recentes. (Unidade: mA)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?