DOCA0271PTBR-00

Conceito de TeSys island

O TeSys island é um sistema modular e multifuncional que fornece funções integradas em uma arquitetura de automação, essencialmente para o controle direto e o gerenciamento de cargas de baixa tensão. O TeSys island pode comutar, ajudar a proteger e gerenciar motores e outras cargas elétricas de até 80 A (AC1) instalados em um painel de controle elétrico.

Esse sistema foi projetado com base no conceito de TeSys avatars. Estes avatars :

  • Representam os aspectos lógicos e físicos das funções de automação

  • Determine a configuração do TeSys island

Os aspectos lógicos da TeSys island são gerenciados com ferramentas de software, abrangendo todas as fases do produto e o ciclo de vida da aplicação: projeto, engenharia, comissionamento, operação e manutenção.

A TeSys island física consiste em um conjunto de dispositivos instalados em um único trilho DIN e conectados com cabos planos para fornecer a comunicação interna entre os módulos. A comunicação externa com o ambiente de automação é feita por meio de um único módulo de interface de rede e a TeSys island é considerada como um nó único na rede. Os outros módulos incluem partidas, módulos de interface de potência, módulos de E/S analógicos e digitais, módulos de interface de tensão e módulos de interface SIL (Nível de integridade de segurança, de acordo com o padrão IEC 61508), abrangendo uma ampla variedade de funções operacionais.

Visão geral do TeSys island

Interface de rede

Módulo de interface de potência

Módulo de E/S analógico

Partida convencional

Módulo de E/S digital

Partida SIL

Módulo de interface de tensão

Módulo de interface SIL

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?