Motor com dois sentidos de rotação
O bloco de funções AvMotorTwoDirection é usado para gerenciar um motor com dois sentidos de rotação (direto/reverso).
Interface de entrada de AvMotorTwoDirection
Entrada |
Tipo de dados |
Descrição |
---|---|---|
RunFwdCmd |
BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, o contator de avanço do avatar está fechado. |
RunRevCmd |
BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, o contator de reversão do avatar estará fechado. |
ResetTrip |
BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, os disparos detectados cujas condições de reinicialização de disparo (trip reset) tiverem sido atendidas serão reinicializados para esse avatar. |
ResetAlarmCntrs |
BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, todos os contadores de alarmes são reinicializados para o avatar. |
ResetTripCntrs |
BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, todos os contadores de disparo de proteção serão reinicializados para o avatar. |
ResetMaxIRMS |
BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, o valor e a marcação de data e hora da corrente Irms máxima/média são reinicializados. |
RecordToUChannel1 |
BOOL |
Se essa entrada estiver definida como TRUE, o Tempo de uso do canal correspondente será incrementado com base na energia medida para o avatar selecionado. Esse registro de ToU continua para os canais ativados até que sejam desativados. |
RecordToUChannel2 |
BOOL |
|
RecordToUChannel3 |
BOOL |
|
RecordToUChannel4 |
BOOL |
Interface de saída de AvMotorTwoDirection
Saída |
Tipo de dados |
Descrição |
---|---|---|
Ready |
BOOL |
Indica TRUE se o bloco de funções estiver pronto para receber um comando de execução. |
RunFwdStatus |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o contator de avanço do avatar está fechado. |
Tripped |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, um evento de disparo de proteção foi detectado pelo avatar. |
Alarm |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, um alarme de proteção foi detectado pelo avatar. |
UpstreamVltg1 |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar detectou que a alimentação principal a montante está presente para o primeiro dispositivo de partida/potência nesse avatar (disjuntor fechado). |
AssetAlarm |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, um dispositivo de potência ou partida SIL dentro do avatar atingiu ou excedeu 90% da vida útil esperada (de acordo com o parâmetro do avatar). |
RunRevStatus |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o contator de reversão do avatar está fechado. |
LoadRunning |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, um comando Em regime ou Fechar foi executado e a corrente está fluindo nos polos (equivalente ao motor em regime permanente, mas também para avatares sem motor). |
ReadyToReset |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar atende às condições de reinicialização de disparo (trip reset) e pode ser reinicializado com um comando Reinicialização de disparo (trip reset). |
LocalRevCmdSts |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, a lógica do avatar será controlada por comandos recebidos nas entradas digitais, e os comandos do PLC serão ignorados. |
LocalFwdCmdSts |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, a lógica do avatar será controlada por comandos recebidos nas entradas digitais, e os comandos do PLC serão ignorados. |
ByPassCmdSts |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar continuará a operação e não parará devido a um disparo. |
ManualModeOverrideStatus |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar será controlado pelo comando local e pelo controle de PV quando estiver no modo manual. |
UpstreamVltg2 |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar detectou que a alimentação principal a montante está presente para o dispositivo de partida/potência nesse avatar. |
LoadStarting |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o motor está na fase de partida. |
AvgIRMS |
DINT |
Indica a média dos valores de corrente de fase Irms mais recentes. (Unidade: mA) |
AvgIRMS_O |
DINT |
Indica o estouro da média dos valores de corrente de fase Irms mais recentes. (Unidade: mA) |
PVInput0 |
INT |
Retorna o valor medido da entrada PV. |
PVInput1 |
INT |
|
PVInput2 |
INT |
|
PVInput3 |
INT |
|
PVInput4 |
INT |
|
PVSwitch0 |
BOOL |
Se essa saída estiver definida como TRUE, o contator de PV representa um comando LIGAR. |
PVSwitch1 |
BOOL |
|
PVSwitch2 |
BOOL |
|
PVSwitch3 |
BOOL |
|
PVSwitch4 |
BOOL |