DOCA0271PTBR-00

Motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação

O bloco de funções AvMotorTwoSpeedsTwo é usado para gerenciar um motor de duas velocidades e com dois sentidos de rotação (direto/reverso).

Bloco de funções AvMotorTwoSpeedsTwo

Interface de entrada de AvMotorTwoSpeedsTwo

Entrada

Tipo de dados

Descrição

RunFwdLowCmd

BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, o motor parte no sentido direto em baixa velocidade.

RunFwdHighCmd

BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, o motor parte no sentido direto em alta velocidade.

RunRevLowCmd

BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, o motor parte no sentido reverso em baixa velocidade.

RunRevHighCmd

BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, o motor parte no sentido reverso em alta velocidade.

ResetTrip

BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, os disparos detectados cujas condições de reinicialização de disparo (trip reset) tiverem sido atendidas serão reinicializados para esse avatar.

ResetAlarmCntrs

BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, todos os contadores de alarmes são reinicializados para o avatar.

ResetTripCntrs

BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, todos os contadores de disparo de proteção serão reinicializados para o avatar.

ResetMaxIRMS

BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, o valor e a marcação de data e hora da corrente Irms máxima/média são reinicializados.

RecordToUChannel1

BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, o Tempo de uso do canal correspondente é incrementado com base na energia medida para o avatar selecionado. Esse registro de ToU continua para os canais ativados até que sejam desativados.

RecordToUChannel2

BOOL

RecordToUChannel3

BOOL

RecordToUChannel4

BOOL

Interface de saída de AvMotorTwoSpeedsTwo

Saída

Tipo de dados

Descrição

Ready

BOOL

Indica TRUE se o bloco de funções estiver pronto para receber um comando de execução.

RunFwdLowStatus

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o motor está em regime permanente em baixa velocidade. Se essa saída estiver definida como FALSE, o motor está parado ou em regime permanente em alta velocidade.

Tripped

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, um evento de disparo de proteção foi detectado pelo avatar.

Alarm

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, um alarme de proteção foi detectado pelo avatar.

UpstreamVltg1

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar detectou que a alimentação principal a montante está presente para o primeiro dispositivo de partida/potência nesse avatar (disjuntor fechado).

AssetAlarm

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, um dispositivo de potência ou partida SIL dentro do avatar atingiu ou excedeu 90% da vida útil esperada (de acordo com o parâmetro do avatar).

RunFwdHighStatus

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o motor está em regime permanente em alta velocidade. Se essa saída estiver definida como FALSE, o motor está parado ou em regime permanente em baixa velocidade.

LoadRunning

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, um comando Em regime ou Fechar foi executado e a corrente está fluindo nos polos (equivalente ao motor em regime permanente, mas também para avatares sem motor).

ReadyToReset

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar atende às condições de reinicialização de disparo (trip reset) e pode ser reinicializado com um comando Reinicialização de disparo (trip reset).

UpstreamVltg2

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar detectou que a alimentação principal a montante está presente para o segundo dispositivo de partida/potência nesse avatar.

UpstreamVltg3

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar detectou que a alimentação principal a montante está presente para o terceiro dispositivo de partida/potência nesse avatar.

UpstreamVltg4

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar detectou que a alimentação principal a montante está presente para o quarto dispositivo de partida/potência nesse avatar.

RunRevLowStatus

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o contator de reversão de baixa velocidade está fechado.

RunRevHighStatus

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o contator de reversão de alta velocidade está fechado.

LoadStarting

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o motor está na fase de partida.

LocalFwdLowCmdSts

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, a lógica do avatar será controlada por comandos recebidos nas entradas digitais e os comandos do PLC serão ignorados.

LocalFwdHighCmdSts

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, a lógica do avatar será controlada por comandos recebidos nas entradas digitais e os comandos do PLC serão ignorados.

LocalRevLowCmdSts

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, a lógica do avatar será controlada por comandos recebidos nas entradas digitais e os comandos do PLC serão ignorados.

LocalRevHighCmdSts

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, a lógica do avatar será controlada por comandos recebidos nas entradas digitais e os comandos do PLC serão ignorados.

ByPassCmdSts

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar continuará a operação e não parará devido a um disparo.

ManualModeOverrideStatus

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o avatar será controlado pelo comando local e pelo controle de PV quando estiver no modo manual.

AvgIRMS

DINT

Indica a média dos valores de corrente de fase Irms mais recentes. (Unidade: mA)

AvgIRMS_O

DINT

Indica o estouro da média dos valores de corrente de fase Irms mais recentes. (Unidade: mA)

PVInput0

INT

Retorna o valor medido da entrada PV.

PVInput1

INT

PVInput2

INT

PVInput3

INT

PVInput4

INT

PVSwitch0

BOOL

Se essa saída estiver definida como TRUE, o contator de PV representa um comando LIGAR.

PVSwitch1

BOOL

PVSwitch2

BOOL

PVSwitch3

BOOL

PVSwitch4

BOOL

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?