Dijital I/O
Bu işlev bloğu, Dijital I/O avatarı hakkında bilgi sağlar. Dijital I/O avatarı dört girişe ve iki çıkışa sahiptir.
Modbus TCP Girişleri—Dijital I/O
Giriş Adı |
Adres |
Başlangıç Biti |
Boyut (Bit) |
---|---|---|---|
Dijital Çıkış 1 |
8501 |
8 |
1 |
Dijital Çıkış 2 |
8501 |
9 |
1 |
Modbus TCP Çıkışları—Dijital I/O
Çıkış Adı |
Adres |
Başlangıç Biti |
Boyut (Bit) |
---|---|---|---|
Dijital Giriş 0 Durumu |
3201 |
4 |
1 |
Dijital Giriş 1 Durumu |
3201 |
5 |
1 |
Dijital Giriş 2 Durumu |
3201 |
6 |
1 |
Dijital Giriş 3 Durumu |
3201 |
7 |
1 |