8536IB1905TR-05

Pompa

Bu işlev bloğu, bir pompayı yönetmek için kullanılır.

Pompa İşlev Bloğu

Modbus TCP Girişleri — Pompa

Giriş Adı Adres Başlangıç Biti Boyut (Bit)
Çalışma 1 8501 0 1
Açtırma Sıfırlama 8501 3 1

Modbus TCP Çıkışları — Pompa

Çıkış Adı Adres Başlangıç Biti Boyut (Bit)
Sıfırlama için Termik Aşırı Yük Zamanı 450 0 16
Koruma Açtırması Mesajı 1 452 0 16
Koruma Açtırması Mesajı 2 453 0 16
Koruma Alarmı Mesajı 1 461 0 16
Koruma Alarmı Mesajı 2 462 0 16
IRMS Ortalama 500 0 32
Açtırma için Termik Aşırı Yük Zamanı 511 0 16
Hazır 3201 0 1
Çalışma 1 Durumu 3201 1 1
Tripped 3201 2 1
Alarm 3201 3 1
Yükleme Çalışıyor 3201 8 1
Sıfırlama için Hazır 3201 9 1
Yükleme Başlıyor 3201 15 1
Varlık Alarmı 3202 3 1
Yukarı Akış Voltajı Mevcut 1 3202 12 1
Baypas Komutu Durumu 3215 0 1
Yerel İleri Çalışma Durumu 3215 1 1
PV Kontrol Girişi 0 Durumu 3215 5 1
PV Kontrol Girişi 1 Durumu 3215 6 1
Manuel Mod Geçersiz Kılma Durumu 3215 7 1
Öngörücü Alarm Durumu 3217 0 16
PV Girişi 0 3224 0 16
PV Girişi 1 3225 0 16
PV Girişi 2 3226 0 16
PV Girişi 3 3227 0 16
PV Girişi 4 3228 0 16
PV Anahtarı 0 3230 0 1
PV Anahtarı 1 3230 1 1
PV Anahtarı 2 3230 2 1
PV Anahtarı 3 3230 3 1
PV Anahtarı 4 3230 4 1
Kullanılan Motor Termal Kapasitesi 9630 0 8
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?