8536IB1905TR-05

Anahtar

Bu işlev bloğu, bir elektrik devresindeki güç hattını kurar veya keser.

Anahtar İşlev Bloğu

Modbus TCP Girişleri—Anahtar

Giriş Adı

Adres

Başlangıç Biti

Boyut (Bit)

Çalışma 1

8501

0

1

Açtırma Sıfırlama

8501

3

1

Modbus TCP Çıkışları—Anahtar

Çıkış Adı

Adres

Başlangıç Biti

Boyut (Bit)

Sıfırlama için Termik Aşırı Yük Zamanı

450

0

16

Koruma Açtırması Mesajı 1

452

0

16

Koruma Açtırması Mesajı 2

453

0

16

Koruma Alarmı Mesajı 1

461

0

16

Koruma Alarmı Mesajı 2

462

0

16

IRMS Ortalama

500

0

32

Açtırma için Termik Aşırı Yük Zamanı

511

0

16

Hazır

3201

0

1

Çalışma 1 Durumu

3201

1

1

Tripped

3201

2

1

Alarm

3201

3

1

Yükleme Çalışıyor

3201

8

1

Sıfırlama için Hazır

3201

9

1

Varlık Alarmı

3202

3

1

Yukarı Akış Voltajı Mevcut 1

3202

12

1

Kullanılan Motor Termal Kapasitesi

9630

0

8

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?