8536IB1905KO-05

자산 관리

이 기능 블록은 장치의 유지보수 및 제품의 구체적 정보를 표시합니다.

자산 관리 기능 블록

모드버스 TCP 출력 - 자산 관리

출력 이름

주소

시작 비트

크기(비트)

장치 전원 주기 수

24

0

32

접촉기 주기 수

26

0

32

시간 (모듈) (켜짐)

28

0

32

시간 스위치 켜기

30

0

32

수명 주기 평균 IRMS

35

0

32

최대 IRMS

32

0

16

장치 이벤트의 수

33

0

16

수명기간 평균 전압

34

0

16

SIL *의 수 스타터 중지

40

0

32

최대 평균 전압

32

0

16

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.